This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA858:另一款用于短(1-2ns)激光脉冲的光电二极管放大器

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA858, OPA858DSGEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/987143/opa858-another-photodiode-amplifier-for-short-1-2ns-laser-pulse

器件型号:OPA858

您好!

我目前正在测试和设计跨阻放大器(下面的仿真电路)。 我现在遇到几个问题、当我为电路供电时、示波器上的输出会振荡。 我想这是因为我的反馈电阻和电容未正确调整、但我正在使用 TI 在其 TIA 设计应用手册中提到的 GBWP 计算器来计算这些值。

根据1k Ω 反馈电阻和 OPA858的5.5GHz GBWP、如果输入电容为~2pF、则我的反馈电容应为~0.34pF。 我使用了电容式 TEE 网络来接近该值。 下面是我在示波器上看到的内容的屏幕截图。

最初在我的设计中、我在输出上放置了169和71.5欧姆电阻器(参考下方)、以匹配50欧姆示波器、但我注意到我的输出被分频、因此我移除了该电阻器。

我的反馈电阻是否过低? 我的光电二极管距离 OPA858约1英寸、我一直在尝试反馈值、似乎无法使振荡消失。

请提供任何帮助。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raymond、

      感谢您使用我们的参考设计和应用手册来设计您的 TIA! 您是否还能够共享输入脉冲电流和上升时间。 我看到输入源参数、但不太确定它们的顺序。 关于输出阻抗匹配、您可以具有50欧姆的输出、并将增益增加到两倍(2k)以适应那里的损耗。

      问题可能不是您的反馈电阻过低、而 是该放大器的输入电容有点低。 在这些低电平下、很难获得大约0.34pF 的反馈电容(如您计算的那样)。 电容 T 网络确实有助于实现这一点、这是一个很好的设计选择、但电路板上存在寄生电容、也可能会使 反馈电容增加一点。 可能需要对此进行调整。

      此外、还有另一个可能的问题区域、即光电二极管和放大器输入之间的1英寸迹线(感谢您提供此详细信息!)。 如果下方存在接地平面和电源平面、则每英寸布线的估计值为1-3pF。 放大器的输入和输出端是否有内部平面截止频率? 您是否能够在此处共享您的布局;如果没有、您也可以将其发送到 E2E 上的私人消息。

    谢谢、

    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sima、

    抱歉、脉冲参数为80uA、200ps 上升时间、200ps 下降时间、2.4ns 导通时间。 频率较低、因此您可以将其视为一次性脉冲。 在仿真中、80uA 的效果很好、但在应用中、我认为电流要高得多。 我实际上没有确切的电流值、因为我的输出现在会饱和。 为了解决这个问题、我将反馈电阻从1k Ω 降低到453ohm、这很有帮助、但是即使使用 GBWP 计算器对电容器进行调优、振荡(上面的示波器捕获)也会变得更糟。 我相信您是正确的、在仿真期间或计算器中未考虑到增加的寄生电容。

    关于增加增益以适应损耗、我认为问题是 OPA858的峰值输出。 OPA858开始削波、峰值电压约为1.5V。 从我可以看到的结果来看、匹配分压器网络(169和71.5欧姆)充当分压器。

    好主意。 是否有关于如何最好地调节到反馈电容的建议? 在给定我的标准值的情况下、我可以减小电容、但对寄生电容的过度补偿是否更好? 还是会引入更多的振铃?

    顶层下面有一个接地覆铜。 我按照建议删除了引脚1和2下面的所有铜。 电源位于第3层。 第4层也主要是接地覆铜。

    再次感谢!

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、

    嗯、看起来不是很好:

    e2e.ti.com/.../raymond_5F00_opa858.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    感谢您将 TINA 仿真组合在一起! 690pF TEE 电容是我在实验室中能做的最好的。 根据 GBWP 计算器和 TEE 中的16pF、该值实际上应该为721pF、以获得估算的0.34pF。 我将其放置在中、它使振荡变得更糟。 为了增加阻尼、该电容器必须降至250pF 以下。

    我将电路板修改为以下配置、这是我为电路板供电时获得的示波器捕获。

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、

    遗憾的是、将电容降至100p 会导致带宽降级、这是不必要的副作用:

    BTW、您需要什么带宽?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更多仿真:

    e2e.ti.com/.../raymond_5F00_opa858_5F00_1.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    400...500f 的反馈电容并不是很难实现。 只需将两个1p 电容器串联、并移除这些电容器下方的实心接地层。

    为了减少1k 反馈电阻器不需要的杂散电容、将两个500R 电阻器串联。

    在这些"技巧"的帮助下、我相信您可以省略这个"令人讨厌的 T

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    感谢您运行这些仿真。 我的要求是1GHz、但考虑到了反馈值网络的带宽降级。 如果我可以从中获得大于500MHz 的带宽、我是可以的。

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    我继续修改了电路板、因此我不再使用电容式三通网络。 我有两个1pF 电容器与1k 电阻器串联。 我无法移除电容器下方的实心接地平面、并且无法使用两个500R 电阻器、因为我没有它们的焊盘。 这就是我看到的:

    我在某些 BW 上会丢失、但我是否应该增加反馈电容、直到振荡消失?

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、

    OPA858已解补偿、并且速度非常快。 它甚至不会原谅最起码的错误。 为了演示此 OPAMP 对布局错误的敏感性、请参阅以下两个仿真:

    到目前为止、一切看起来都很好。 但是、让我们将光电二极管从 OPA858的输入端移开一英寸。 一英寸或大约25mm 的覆铜线迹未布置在非常靠近的接地层上、这意味着根据1nH/mm 经验法则、电感约为25nH:

    因此、请尽可能将光电二极管移回 OPA858

    如果完全无法这样做、您可以插入一个小阻尼电阻:

    另一个问题是在测量期间如何处理 OPA858的输出。 您能否发布一个原理图、展示如何将示波器探针连接到 OPA858的输出?

    顺便说一下、我建议使用这样一个接地弹簧来进行 HF 测量:

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai、

    是的、我开始看到使用此部件进行设计时有多么不可原谅。 我可以将反馈电阻和电容调整为振铃非常低的值、但输出会发生欠阻尼。 由于电路板已经印刷好、我无法在您可悲的情况下放置阻尼电阻器。

    我要使用的测试板与 OPA858DSGEVM 相当相似。 输出端有一个 SMA 连接器、我将直接馈入示波器。 这实际上是我的另一个问题。 我知道 EVM 和数据表都引用了运算放大器输出端的匹配电阻器网络、但这会衰减我的峰值输出电压。 省略169和71.5欧姆电阻器是否可以?

    感谢你们对温泉的建议!

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、

    如果示波器具有50R 输入阻抗、则应移除71R5电阻器并将169R 电阻器替换为49.9R 电阻器。 此外、使用良好的50R 电缆。 我更喜欢半刚性电缆。 它们是最好的。 是的、我知道它们很贵

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai、

    感谢您对此进行澄清。 这是一个愚蠢的问题、但我假设一旦我将71R5电阻器替换为49.9R 电阻器、示波器读取的输出电压将下降一半? 这只是我必须忍受的一个折衷吗?

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、

    我现在很困惑。 为什么要将71R5电阻替换为49.9R 电阻?

    请移除71R5电阻器、并将169R 电阻器替换为49.9R 电阻器。

    让我们首先使 OPAMP 正常工作。 在后面的步骤中,我们可以讨论不必要的抑制:-)

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai、

    很抱歉、这是一个拼写错误。 我想说169R 电阻器被49.9R 电阻器替代。 71R5电阻器未组装(在下面的 TINA 仿真屏幕截图中捕获)。 如果我在1.5V 之前读取峰值输出、那么现在我将读取0.75V 的峰值输出。

    我使用下面的布局对上述仿真进行了建模、下面的布局是我当前布局的基础。 我设法获得上述值以便在仿真和实验中正确运行、但系统似乎欠阻尼。 不确定这是否是使用较低反馈电阻导致的结果? 我还注意到、如果我在两个方向甚至调整几个 FF 的电容、振荡会返回。

     (笑声)

    Raymond

    e2e.ti.com/.../1447.raymond_5F00_opa858.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raymond、

     从您的第一次答复中可以看到、将反馈 电阻从 1k 欧姆更改为500欧 姆似乎有所帮助。 这表明放大器的反馈电容高于300pF。 您能否尝试完全取下反馈电容? 如果这没有帮助、也可以尝试取下放大器输入端的 Riso。  

      感谢所有的模拟 Kai、他们非常乐于助人。 正如 Kai 提到的、光电二极管和放大器输入之间将存在电感。 另一种解决方案可能是在放大器的输入端(靠近放大器)放置一个0.3-0.5pF 的小电容。 这有助于解决问题、因为由于电感的原因、光电二极管电容可能会在高频时与放大器隔离。  

      具有低反馈电阻器确实会使器件更容易发生振荡、如果上述情况不起作用、我们可以继续使用该解决方案。 现在最好匹配高频器件的输入/输出阻抗。 遗憾的是、高频和欠补偿部件很难稳定。 一旦我们能够稳定它、我们就可以调整反馈电阻器以避免饱和。  

    谢谢、

    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sima、

    哦、我从未尝试过使用500R 反馈电阻。 我发现、即使我可以用500欧姆减少振荡、激励后的输出信号也会有大量振铃。 它具有极低的阻尼、如果将反馈电容稍微改变到错误的方向、则会导致它再次振荡。

    我可以尝试在运算放大器的输入端放置一个电容器、但我必须在接地焊盘上运行一根导线。 这会导致任何问题吗?

    谢谢!

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai、

     由于某些对话而导致的更新已脱机。 在进一步检查布局后、在这种情况下、由于反馈环路中存在电感、添加输入电容似乎没有什么帮助。 如 OPA858数据表中所指出、最好在更长的距离内使反馈环路靠近 APD 而不是靠近放大器输入端闭合。 这将避免因寄生电感而在高频时将 APD 引入的输入电容与放大器隔离的问题。 不过、看起来在距离可能为0.5英寸到1英寸的布线长度上、这种方法会失去优势、并在放大器的反馈中留下过高的寄生电感。  感谢 Raymond 密切关注数据表;遗憾的是、在本例中、它对振荡没有帮助。 建议增加阻尼电阻器、如您在仿真中所示。 希望它们能够消除大多数振荡、但可能会产生一些振铃。  

    谢谢、
    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈、Sima

    Raymond、您能否发布一张展示 APD 和 OPA858的设置照片?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai、

    希望这对您有所帮助。

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、Raymond、对于我的口味来说、这距离 OPA858太远了...

    这可能适用于2MHz 运算放大器、但不适用于5.5GHz 火箭。

    您能否发布完整的原理图、同时显示 Vbias 生成情况?

    请在 OPA858的整个电路中再拍一张照片

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请记住、由于 Vbias 去耦不当、光电二极管是 OPA858距离的两倍、实际上是如此...

    因此,我们必须紧急改善这方面的情况!

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai、

    我可以给您收件箱该信息吗?

    谢谢、

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已向您发送了一封私人邮件

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、

    这里的主要问题是光电二极管与 OPA858的距离过远。 尽可能将光电二极管移至 OPA858

    此外、我还会将光电二极管的金属外壳接地。

    Kai