This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LNP 的有源反馈仅适用于单端信号还是差分信号?

Guru**** 2509605 points
Other Parts Discussed in Thread: VCA2612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/984714/is-the-active-feedback-with-the-lnp-only-for-single-ended-signals-or-for-differential-signals-as-well

器件型号:VCA2612

您好!

在硬件设计中、我将 VCA2612与两个差分输入信号搭配使用。 VCA2612提供有源反馈信号终端、可实现较低的系统噪声性能。

由于在数据表中不清楚有源反馈是仅用于单端还是用于差分信号、因此我在硬件设计中包含了两个变体 (数据表第一页上的图片可能会提供提示)。 要在有源反馈和无源信号终端之间切换、您可以移除电容 C_F (请参阅数据表第一页的图)、并在 VCA2612的输入端使用电阻器。

在这两种变体的首次测量中、有源反馈仅适用于单端信号、这一点很有用。

现在、我来谈谈我的问题:

有源反馈是否仅适用于单端信号?

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    我们的设备专家已不在办公室、下周将回来。 我们下周应该能够回到这一阶段。

    最棒的

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    我也对答案感兴趣  

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    感谢您提供的信息:-)

    最棒的

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好!

    是否有与此相关的更新?

    谢谢!

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    对我们的答复延误表示歉意。

    根据显示了 LNP 输入简化版原理图的图4、反馈可应用于输入 LNPinP 和 LNPinN。

    在 N 侧、应在 LNPoutP 和 LNPinN 之间应用反馈电阻器。 对于 N 侧、无法通过 SWFB 端子降低反馈电阻的开关控制。 只能连接一个固定电阻器。

    您是否尝试过此配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    感谢你的帮助。

    我在构建电路后就想到了这一点。 在这种情况下、我不需要 SWFB 端子、因为它只影响 LNPinP。

    正如您在第一页的第一幅图中所看到的、我可以将网络从引脚 FB (包括 RF_1和 C_F)连接到 LNPoutN、并在 LNPinN 和 LNPoutP 之间使用相同的 C AN R 参数。

    我还没有尝试过这种方法、但可能是在重新设计或进一步的项目中尝试过。

    非常感谢。

    BEST、Richard