This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR106:REFF 电压低

Guru**** 2924900 points

Other Parts Discussed in Thread: XTR106, OPA2333, OP07, OPA333

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/985119/xtr106-reff-voltage-is-less

器件型号:XTR106
主题中讨论的其他器件: OPA2333OP07OPA333

对于我的 XTR106、我的 Vreg 为5.07V、但@ Reff5引脚的电压为2.6V。 如何解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否阅读过数据表?

    您能否发布电路原理图?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请提供一个 XTR106原理图来显示负载条件、传感器连接、环路电源和旁路电容器。

    XTR106是一款2线制电流发送器。  您是否测量了相对于 IRET 的基准电压?

    谢谢、此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电桥 resi 为350,所以我添加了3.3k 的串联值。

    CON5的 GND 已移除...第一次尝试时 GND 是否存在,因此 IC 是否可能损坏?  

    现在、在我的其中一个 PCB 中、我修改了无线性化模式(短接12、11、1并断开6、12)、Vreg 为5.07、Vref5为0.2、Vref2.5相对于 IRET 为-0.6。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    XTR106是一个两线制变送器、因此所有 XTR106驱动器电路都必须以 IRET 为基准。

    基准电流需要流经 IRET、不能用于偏置电流环路发送器之外的其他电路。

    IRET 用作 XTR106传感器和任何电流环路发送器驱动电路的本地接地。

    如 Kai 所述、应允许 IRET 相对于环路 GND 浮动。   

    请查看 下面的2线制变送器问题:

    什么是2线4-20mA 电流变送器? 如何使用?

    您还可以在此处观看有关电流环路发送器的 TI 高精度实验室系列、其中详细介绍了这些概念:

    视频1: 4-20mA 电流环路变送器简介

    VIDEO2: 电流环路发送器配置

    视频3: 模拟输入2线4-20mA 变送器

    视频4: 模拟输入3线4-20mA 变送器

    谢谢、此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     感谢您更正我的 ckt。 现在、我获取5V 参考

    但是、在引脚7上的负载电阻器(600欧姆)处、我在0mv 输入下获得7.7v (几乎12mA)

    我的电桥电阻为350欧姆、所以我需要添加3.4k 系列、吗?

    由于没有它、我将从电桥获得 mV (0-15mV)  

    仍然输出不符合预期。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据 XTR106数据表的"低阻抗电桥"部分、您需要将流出 XTR106 Vref 引脚的电流保持在2.5mA 以下。 因此、我将插入两个470R 电阻器、如数据表的图5所示、并使用2.5V 基准电压。 这会导致电桥电流为:

    2.5V/(470R + 350R + 470R)= 1.94mA

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议、  

    我所做的同样, 使电流保持在2.5mA 以下...... 5V /(1K + 350 + 1K)= 2.2mA  (激励电压几乎为0.7V)

    但如果没有前置放大器,是否可以获得4-20mA?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    具体取决于您的数字。 使用这些电阻器时、电桥的输入电压是多少?

    此外、为什么不在电桥上使用2.5V 基准电压? 为什么使用5V 电压?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您在添加串联电阻以限制激励电流后、请告知我们预期电桥传感器的满量程电压、我们可以查看最佳 RG 设置。

    谢谢、此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    预计传感器的满量程电压为30mV。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用1k 电阻时、最大输入电压为3.5mV。

    在设计 PCB 时、我使用了 Vreff5引脚、因为到目前为止、在桥式传感器的其他应用中、我以前提供了5V 励磁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vishnu,

    XTR106的增益公式表明、您需要8R75的增益电阻器。

    因此、我最终会使用额外的前置放大器、如图5所示。 但更好的方法是使用高得多的欧姆桥

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vishnu,

    是的、2线电流350Ω 器具有电流消耗限制、因此需要添加串联电阻器来限制 μ A 桥的激励电流。  我同意 Kay 的观点、在本例中、最好在 XTR106之前使用增益前置放大器级。  XTR106数据表图5中显示的带有412Ω Ω 和10kΩ Ω 电阻器的前置放大器级具有~48.5V/V 的增益 您可以使用双精度、低功耗、5V 电源运算放大器、例如 OPA2333来构建前置放大器级。

    如果在使用1kΩ Ω 电桥串联电阻器时传感器满量程为3.5mV,当将前置放大器级设置为 G=48.5V/V 时,XTR106增益电阻器将大约为~424Ω Ω。

    谢谢、此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vishnu,

    它现在是否起作用?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vishnu,

    我们尚未收到您的回复、但是如果您有其他问题或希望我们在更新后的电路中进行回顾、请告知我们。

    谢谢、此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢你的帮助。 现在它在工作。 我设法得到4-20mA。 但电流从3mA 开始不知道原因。 我需要使用修剪电位计进行调整、然后只有它可以工作。 我在单电源下使用了 OP07来实现前置放大器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们能否将其限制为仅20mA。 如果输入信号上升、它也会上升到高于该值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vishnu,

    OP07可能会消耗过多的电源电流、也不是轨到轨运算放大器。 我会尝试 Luis 的 OPA2333或类似的合适运算放大器。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vishnu,

    OP07指定在最小±3V 双极(或6V 单极)电源下运行。  XTR106稳压器为5.1V、因此该放大器不支持适当的电源电压范围;每个放大器的电流消耗都很高、为1.3mA。  

    如图5所示、电桥和双路前置放大器电路的总流耗小于2.5mA。  请选择支持5.1V 最小电源的较低电流消耗。

    例如、OPA333每个放大器的功耗为17µA μ A、支持5.1V 电源和轨到轨输出摆幅。  

    谢谢、此致、

    Luis