This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM358A:获得错误的输出电压

Guru**** 2885180 points

Other Parts Discussed in Thread: LM358, TLV9002, TLV6002, LMV612, TLV8542, TLV9052, LMV358, LMV358A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/989343/lm358a-getting-wrong-output-voltage

器件型号:LM358A
主题中讨论的其他器件:LM358TLV9002TLV6002LMV612TLV8542TLV9052LMV358LMV358A

您好!

请找到原理图、我们使用 LM358AD 并为运算放大器 IN+引脚提供3.3V 电压、但我们在输出引脚上获得2.0V 电压、而不是3.3V 电压。

我们验证了 IN+引脚上的3.3V 电压、但输出上的电压不是3.3V。 请告诉您为什么不能使用它。

谢谢、此致、

Naveen K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Naveen、

    LM358没有轨到轨输入或输出。 LM358的结果正常(预期)

    需要 RRIO (轨到轨输入和输出)器件,如 TLV9002

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ronald、

    感谢您提供的信息、感谢您的快速响应。

    实际上、4-20mA (来自外部传感器)将是运算放大器的输入、而运算放大器输出连接到微控制器(0至3.3V 电平)。

    此外、我们还可以使用运算放大器来测量某些应用的模拟电压。

    请注意、我们能否在上述两种情况下高效使用 LM358、或者是否需要使用 TLV9002?

    谢谢、此致、

    Naveen K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉耽误你的时间。 使用3.3V 电源时,强烈建议更换 TLV9002。 在这些情况下、LM358输出将很难使用。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ronald、

    感谢您提供信息。

    您能否建议 TLV9002IDR 的任何其他(一个或两个)备选器件型号、该器件不在库存中。 我们需要立即使用 IC。 请帮帮我们。

    谢谢、此致、

    Naveen K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ronald、

    由于没有库存、我们可以使用以下器件吗? 与 TLV9002相比、是否存在可降解/劣势? 有什么区别? 或者建议使用合适的替代器件型号。

    LMV358IDRG4
    LMV358IDR
    TLV9002IDR
    TLV9002QDRQ1
    TLV6002IDR
    LMV358AIDR

    谢谢、此致、

    Naveen K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Naveen、

    搜索采用 SOIC 封装且具有轨到轨输入和输出的3.3V 双路运算放大器。 按 Web 价格订购

    https://www.ti.com/amplifier-circuit/op-amps/general-purpose/products.html#p1261min=0.9;3.3&p480=2;2&~p78=In;Out&p1261max=3.3;48&p2954=SOIC&sort=p1130;asc

    TLV9002或 Q1

    TLV6002或 Q1

    LMV612  

    TLV8542 (低 IQ、较慢的运算图)

    TLV9052 (更快的运算图)

    其他

    我不确定您所在地区目前可能有哪些产品可用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ronald、

    是否关注所有器件也适用于我们的应用? 请提供建议。

    LMV358IDRG4
    LMV358IDR
    TLV9002QDRQ1
    TLV6002IDR
    LMV358AIDR

    谢谢、此致、

    Naveen K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LMV358IDRG4   ;良好、输入电压高于2.3V 除外
    LMV358IDR       ;良好,但输入电压高于2.3V 除外
    TLV9002QDRQ1  ;良好
    TLV6002IDR      ;好
    LMV358AIDR     ;好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Ronald、

    感谢您提供信息。

    "LMV358IDRG4、LMV358IDR、 LMV358AIDR    ;良好(输入电压高于2.3V 除外)"意味着引脚(IN+)的输入电压应为 VCC-1V=3.3V-1V=2.3V、对吧? 如果输入= 3.3V、我们无法测量电压? IC 可能会损坏、对吧?

    LMV358AIDR 在高于2.3V 时也是例外、对吧?

    谢谢、此致、

    Naveen K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LMV358的架构与 LM358 (PNP)类似、因此对输入电压有类似的限制。
    LMV358A 具有完全不同的架构(CMOS)、但由于其设计用于替代 LM358/LMV358、 因此针对相同的输入电压范围进行了优化。

    LM358/LMV358/LMV358A 不会因靠近正 电源的输入电压而受损。 LM358/LMV358在此类电压下无法正常工作;LMV358A 正常工作、但电气特性要差得多、无法保证。

    对于 您的电路、您应该使用具有 轨到轨输入的运算放大器、即 TLV9002、TLV6002或上面链接的列表中的任何其他器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    感谢您的建议。

    请确认 LMV358A 输入是否适用于3.3V 电压(对于我们的应用、VCC=3、3V)。 因为在数据表中提到 Vcm =(V+)-1。

    因为我们必须为现有板订购和更换。 由于预算原因、价格也很重要。  

    与 TLV9002、TLV6002相比、LMV358A 的价格非常低。 如果 LMV358A 适用于我们的应用(输入= 0至3.3V、不带分压器、VCC = 3.3V、如原理图所示)、这将会很好。 请确认。

    谢谢、此致、

    Naveen K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表保证其值仅适用于 VCM 内的电压。 对于较高的电压、 VOS 或  CMRR 等电气特性将会更差、并且没有任何信息表明它们会有多差。

    您必须自行测试 LMV358A 的误差有多大、而且无法保证您的测量值在将来是有效的。 但是、如果您能够忍受精度和风险的降低、那么您可以使用 LMV358A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Naveen、

    EC 表是最重要的。

    在 Vs=5.5V 时、LMV358A 轨到轨63dB 的最小值是一个意想不到的惊喜。

    2.7V (或3.3)时不最小值、但假设价值合适不是高风险赌博

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供信息。

    意味着 LMV358A 可用于3.3V 输入、但对于>2.3V 的输入、一些小精度可能会降低? 我们的自测将测试降低了多少精度?

    现在获得的精度将保持不变(容差可忽略不计)、或者将来会降低更多?

    谢谢、此致、

    Naveen K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。

    任何单个芯片的失调电压不会随着时间的推移而大幅降低。 但不同的芯片具有不同的偏移电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Naveen、

     这可能会有所帮助、e2e.ti.com/.../ic-long-term-stability-the-only-constant-is-change

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ronald 和 Clemens:

    感谢您提供的信息、感谢您的支持。

    非常有帮助。

    谢谢、此致、

    Naveen K