This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4303:THS4303EVM:申请 Altium PCB 设计文件

Guru**** 2813725 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4303EVM, THS4303

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/989610/ths4303-ths4303evm-request-for-altium-pcb-design-files

器件型号:THS4303

大家好、

我的客户想问、我们是否可以提供  THS4303EVM 的 Altium PCB 设计文件。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yanni、

      这是 THS4303EVM 的 PCB 项目和 Gerber 文件。

    e2e.ti.com/.../6454762D.zip

    谢谢、

    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请告诉我使用了哪个 PCB 设计软件来打开  THS4303RGT(PCB 文件)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我的客户无法打开 PCB 和 sch 文件、大小仅为1KB。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yanni、

      很抱歉、我也尝试打开我的末尾的文件、我也不断遇到错误。 我确实在 下面的 THS4303中找到了另一组尺寸大于1KB 的 PCB/SCH、但这些文件也会产生错误。 由于压缩文件夹中的光绘文件似乎正常工作、我尝试按照 Altium 指南对设计进行逆向工程。 我在那里遇到了一些错误、并等待 Altium 支持。 我会在他们回复时向您更新。 同时,客户可以通过在 Altium 中创建新的 CAM 文档并选择“文件”-->“导入”-->“光绘和文件”-->“导入”-->“钻取”来查看这些光绘文件。 压缩文件夹中的钻头文件是 DRL 和 NCD、其余是 Gerber 文件。  

    e2e.ti.com/.../THS4303RGT.SCH

    e2e.ti.com/.../3377.THS4303RGT.PCB

    谢谢、

    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 

    感谢您的帮助。但我的客户说光绘文件不工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yanni、

      Altium 支持帮助将 Gerber 文件逆向工程到该 PCB 板。 我在下面附上了 THS4303的 Gerber 文件、Cam 文档和 PCB 板。  

    e2e.ti.com/.../THS4303_5F00_Altium_5F00_Files.zip

    谢谢、

    Sima