This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3604EVM:通过以太网或 USB 从模拟串行传输到计算机/USB HD

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV3604EVM, TLV3604, ADC12DL3200EVM, ADC12DL3200, TSW14DL3200EVM, DAC12DL3200EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/990099/tlv3604evm-going-from-analogue-serial-to-computer-usb-hd-via-ethernet-or-usb

器件型号:TLV3604EVM
主题中讨论的其他器件: TLV3604ADC12DL3200EVMADC12DL3200TSW14DL3200EVMDAC12DL3200EVM

大家好、

我想获取一个模拟 OOK 信号、并将其保存在我的计算机和外部 USB HD 上。 我当时在想使用 TLV3604EVM 转换为 LVDS 信号、然后使用下面的方法从 SMA 转换为 FMC、并连接到 TSW14DL3200以从 LVDS 传输到 USB。 我想知道这是否看起来是一种明智的方法、以及需要激活哪些其他引脚才能在  TSW14DL3200上运行 Xilinx FPGA。 这是一条单工线路、即只有数据从模拟传输到数字、而不是从数字传输到数字、因此我甚至不知道 USB 是否可以像这样发送数据?

我们非常感谢您的任何帮助。

谢谢、

Shaun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shaun

    使用 TLV3604转换为 LVDS 是比较 器的良好用例、但我无法回答有关 TSW14DL3200的问题。

    我将把您的问题提交给有关 TSW14DL3200的支持论坛。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shaun、

    只要两个 FMC 具有通用 LVDS 迹线引脚排列、您就可以使用此接口将 LVDS 数据接收到 TSW14DL3200上的 FPGA 中。 然后、您可以使用 FPGA 到 USB 3.0接口从 TSW14DL3200发送数据。 不确定这是否是您想要的、但可以完成。 不知道为什么要针对这样昂贵的平台。 您说的"USB 可以像这样发送数据"是什么意思?

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chuck / Jim、

    我有一个500兆位/秒的串行 OOK 模拟信号、没有时钟、这是一个单工链路。 我想通过比较器进行设置、以获取数字信号。 然后、我必须以某种方式存储该数据、以便进一步进行离线 分析。 我可以使用 asynch 串行通信协议" START 信号为接收器准备数据到达、 STOP 信号 重置其状态以启用新序列的触发。" 或者、理想情况下、当我按下发送器上的发送按钮时、我可以在接收器上按下 RECORD、因为这是一个原型、演示时间很短、因此需要降低复杂性。 因此、寻找接收器来简单地记录和路由要保存的数据。

    我想 FPGA 可以对该信号进行采样、并将其转换为 USB 3.0、以 二进制文件的形式保存在 USB 硬盘上。 我的意思是"USB 能否像这样发送数据" 、FPGA 的采样速度能否达到500Mbit/s、以及它能否将采样的1或0路由到要保存的二进制文件中的 USB HD、而无需双向通信。 然后、我可以稍后进一步分析二进制文件。

    "不确定您为什么要针对这样昂贵的平台"、我是一个新手、正在寻找一种解决方案、从500Mbit/s 的比较器 SMA 输出开始、 将1和0存储在 USB HD 上、 如果您能看到一个简单而又便宜的解决方案、那就更好了。

    那么、我的应用是将 比较器的输出端连接到 FPGA、而  在 LVDS 逻辑电平下只有一个500Mbit/s 的串行信号、采样速度足够快、并将其保存到 USB HD 音质、这在您看来是可行的吗?

    提前感谢、

    Shaun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shaun、

    是的。 当与 ADC12DL3200EVM 配合使用时、FPGA 用于以800MHz 对 LVDS 数据进行采样。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    如果模拟信号通过 TLV3604EVM、 我认为这是一个1位分辨率的 ADC、然后可以在我的第一个帖子中使用 SMA 转 FMC 适配器连接到  TSW14DL3200、TSW14DL3200会以1GSPS 的速率对500Mbit/s LVDS 进行采样(可以实现吗?) 并将其路由到 USB HD。 因此、我最初不打算使用 ADC12DL3200EVM。 使用 ADC12DL3200EVM 是否有理由优于我的原始建议?

    谢谢、

    Shaun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shaun、

    我只是以 ADC12DL3200为例。 这是 TI 唯一一款可与此 FPGA 平台配合使用的 ADC EVM。 您可以使用您喜欢的任何板。 我对 TLV3604EVM 一无所知。

    FPGA 应能够以1Gsps 的速率对数据进行采样。

    此致、

    Jim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jim、

    为什么这是唯一一个与 FPGA 平台配合使用的平台? 与 FMC 连接器有关吗?

    谢谢、

    Shaun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shaun、

    是的。 TSW14DL3200EVM 旨在与我们全新的高速 LVDS 板、ADS12DL3200EVM 和 DAC12DL3200EVM 配合使用,它们均使用 FMC 连接器。 所有旧版 LVDS TI EVM 都使用了不同的连接器。 如果我们构建了一个适配器、那么它们也可以与此 EVM 配合使用。

    此致、

    Jim