This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA146:交流电流读数中的非线性读取(仿真)

Guru**** 2773115 points

Other Parts Discussed in Thread: INA146

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/989819/ina146-non-linear-read-in-ac-current-reading-simulation

器件型号:INA146

我有一个具有100欧姆负载的简单交流电路。 我有两个 INA146芯片(一个具有失调电压的差动运算放大器和另一个用于增益的运算放大器)。  输出将以3V 进入 MCU。 我使用两个电压偏移将共模电压保持在我要测量的电压的最小值以上。 那么我(错了?) 设置电阻器和偏移、以尽可能提高分辨率。 INA146在低于0.3V 时似乎存在问题、因此我选择的值应在峰值交流电压下保持在大约2.8V-0.4V 范围内。

R4和 R1电阻器是分压器、因为内部10k Ω 电阻器。 我选择了在0v ac 时获得1.5v 的值(这可能实际上应该是1.2V)。

由于负载是恒定的、因此我使用不同的电压进行仿真。 我发现电压读数一致、但电流读数随着电压的增加而变得更加偏斜。 不确定倾斜是正确的词、但您可以看到我所附图像的含义。

当然、问题是它是否准确、如果是、是否有任何解决方法? 在实际/视在功率因数测量中使用它们时、我需要两种方法都具有最小相位的精确度。





  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    感谢您的发帖、我可以为您提供帮助。  

    我对您的要求不是很清楚,因此我有一些问题要问您,以便我们一起解决。 该50m Ω 电阻器的输入电流范围是多少?共模电压是多少? 我们需要确保 A2同相节点处的电压处于线性范围内(由于您在24V 单电源下运行、因此在您的情况下接地至23V)。 预期的输出电压是多少?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    共模大约为50V + 10V 峰值
    流经感测的电流约为500mA、峰值为+100mA

    我认为 使用引脚8上的下拉电流测量(我使用的是7.5M) 会降低分辨率、以至于在放大时结果不准确。 因此、我现在使用的是更高的偏移、而不是尝试将偏移量均衡在1.5v 左右。  最终、ADC 的范围更小、但放大更精确。