This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA381-Q1:安全手册和 FMEDA

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: INA381-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/990047/ina381-q1-safety-manual-and-fmeda

器件型号:INA381-Q1

尊敬的 TI:

请为 iNA381-Q1 (A1版本)器件提供安全手册和详细的 FMEDA、以进行功能安全评估。

请告诉我是否需要任何澄清。

此致、

Anand M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anand、

     可在此处找到功能安全所需的 INA381-Q1的 FIT 和引脚 FMA 信息。 您能否澄清一下此器件的"安全手册"是什么意思?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Carolus Andrews、您好!

    感谢文档链接、我的意思是器件的 ASIL 相关信息和安全目标、以满足安全手册中通常提供的某些特定 ASIL 要求。

    此致、

    Anand M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anand、

    我正在咨询我们的质量团队、以了解我在上述内容中提供的内容。 我将在听到他们的信息后回复他们。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anand、

    我听到了我们质量团队的反馈。 我们拥有多个级别的功能安全资质。 可以在此处找到该信息的概述。 INA381-Q1是一款"功能安全型"器件、这意味着我们提供了我在上面链接的此器件的信息、但与我们发布此器件的安全手册不同。