This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV274:TLV274ID 放大器-蓝牙扬声器的替代产品

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV274, TLV9154, TPA3220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/984585/tlv274-tlv274id-amplifier---replacement-for-bluetooth-speaker

器件型号:TLV274
主题中讨论的其他器件:TLV9154TPA3220

TLV274ID 放大器-我相信这款微放大器早在2012年就已用于 Jawbone Big Jambox 蓝牙扬声器(J2011型号)。 我希望用具有更高功率输出的新放大器替换现有放大器(因为替换扬声器需要更高功率)。 它需要与现有放大器的尺寸大致相同。 请帮助您提出任何建议。 我知道 TI 有许多放大器可供选择、因此我希望找到匹配的放大器。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TLV9154是 TLV274较高输出功率的理想选择。

    谢谢、

    Tim Claycomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、Tim! 我了解基本电气知识、但这种微知识在我的脑海中。 如何将这些放大器输出转换为瓦特? 欧姆是这些因素的因素吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议查看"高保真耳机放大器"。 第4.3.2节显示了针对所需功率输出和负载的放大器输出电流要求的公式。 功率等于 P = I^2 x R。为负载提供的功率越大、其功率就越大。 但是、您还必须考虑失真。 如果放大器无法输出所需的功率、或者您非常接近放大器限制、您将开始看到失真增加。 您可以观看我们 的 TI 高精度实验室视频 、了解有关低失真设计的更多信息。

    通常、在音频应用中、使用 RMS 单元代替峰值电压/电流/功率。

    谢谢、

    Tim Claycomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您现在有什么扬声器(欧姆、瓦特)? 您有链接吗?

    您的电源电压是多少?

    请记住、新扬声器在旧机柜中可能无法正常工作、因为每个扬声器都需要非常正确匹配的机柜空气量才能良好地发出声音。 否则、低频响应可能会受到影响。 您是否已经使用扬声器的 Thiele-Small 参数进行了一些计算?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我从速递部件中购买了两对、每对都具有不同的额定功率、以了解最接近原始扬声器的部件。 链接。 Tang Band W2-2243S 和 Dayyton DMA58-4。 Daytons 音量低、但音量增大时会出现明显的削波和失真。 Tang 频带更好、但如果没有低频失真/削波、我仍然无法一直转动音量以达到最大电位。 是的、我知道密封的机柜容量可能会导致响应不佳、但我认为大多数问题都是电源不足。 当我调高音量时、我的 iPhone 实际上会自动调低音量、也许是 Jambox 扬声器的安全功能? 我不确定  Thiele-small 参数 、但我确实计算了 FS

    Chrome 扩展://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/www.parts-express.com/.../264-803--tang-band-w2-2243s-spec-sheet.pdf

    Chrome 扩展://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/www.parts-express.com/.../295-582--dayton-audio-dma58-4-specification-sheet.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议尝试使用 TLV9154、看看您是否可以获得更大的输出功率。 该器件可输出更大的电流、因此我希望其更大。 但是、运算放大器的电源可能存在限制。 由于原始设计未能输出 TLV9154能够输出的电流、因此电源可能是限制因素。 您可以尝试查看设计中的运算放大器的电源、看看它可以输出多少功率、或者直接尝试一下即可。

    我不确定为什么您的手机会自动调低音量。 也许有一些东西可以检测削波。

    谢谢、

    Tim Claycomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想这是一个误解。 TLV274等标准运算放大器无法驱动4R 扬声器。 为此、电路板上必须有一个特殊的功率放大器。 红色标记的芯片不是 TLV274、而是您要搜索的内容:

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是另一张图片:

    您能说出芯片名称吗?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最后、我将扬声器的其余部分拆开、并部分卸下了主板/芯片、放大器应该位于此处。 我在下面添加了图片。 我无法确定放大器可能是哪种芯片、尽管从您的上图中可以看出、我的电路板上有多个放大器芯片。  

    我相信这些 Maxim 芯片是两个主要放大器。

    www.mouser.com/.../N-4gxtf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    D 类放大器将能够为扬声器负载提供更大的功率。 您是否曾尝试搜索以查看是否有人已对该产品进行了拆卸? 您可能能够在拆裂过程中找到所需的信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    我同意 Tim 的观点、在这里、拆解技术将对跟踪信号路径非常有益、我将在音频论坛中发布一篇新文章并将其链接到该文章。  
    音频论坛中的工程师将能够提出适当的建议、但 TPA3220可能是您的起点。  

    祝你一切顺利、
    卡罗莱纳州  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew、

    是的、这是有道理的、因为根据数据表、放大器提供 H 桥、而桥拓扑始终提供最大功率。

    负载扬声器的规格中经常被忽略的数字是"灵敏度"、或者换句话说、当施加1W 的电功率时、您会得到什么"声压级"("SPL")。

    您提到的两个扬声器看起来非常相似。 但请注意、"Dayyton"在施加2W 时可提供86、2dB、而不是通常达到的1W (2.83Vrms ^2/4R = 2W)、而"Tang 带"在施加1W 时可输出87dB。

    这有很大的差异吗?

    是的、因为在1W 下、"天顿"的输出仅为86.2dB - 3dB = 83.2dB、根据每倍电功率将使声压级改变3dB 的规则。

    因此、当施加相同的功率时、两个扬声器之间的差值为87dB - 83.2dB = 3.8dB。 换句话说、为了使扬声器的声音同样响亮、"Dayton"需要的功率增加2.4倍! 例如、"唐带"的10W 音量与"德顿"的24W 音量一样大...

    这可以解释为什么这两个扬声器的声音看起来不同、并且似乎在不同的级别上削波。

    从以上所有这些我都喜欢高灵敏度扬声器、只要您想要响亮的音乐。

    另请参阅这款非常出色的 SPL 计算器  

    www.sengpielaudio.com/calculator-soundlevel.htm

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    感谢您的详细和教育响应。 在搜索合适的替换产品时、扬声器灵敏度是我优先考虑的问题。 Tang 带是我在4欧姆扬声器中找到的最高、适合立体声外壳的螺栓型。 根据我对旧扬声器读取的万用表读数、我假设更换的电阻应为4欧姆、因为它们是4欧姆。 我本来希望放大器的升级将是一项简单的任务、但在这样一个小型固态半导体上、这似乎是不可能的。 原始扬声器音量大时效果好得多、但遗憾的是、较高质量的 Tang 乐队没有足够的果汁。 不确定 2欧姆或8欧姆扬声器的声音是什么样的、但无论如何都没有足够高的灵敏度。 我想购买一个单独的 D 类放大器来安装在立体声外壳内、但必须弄清楚其接线(电源、接地、引线等)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew、

    另一种选择是增加 D 类放大器的电源电压、同时仍使用原始扬声器。 它可能具有一些功率余量? 现在 D 类放大器的电源电压是多少?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我甚至不知道从何处开始评估 D 类放大器上的电源电压。 电池电压为10.8V。 我可能会尝试将其带到计算机维修店、以便有一位精通电路板和半导体的经验丰富的电工来评估电源电压。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew、

    要查找器件的电源电压、请查阅 D 类数据表、然后尝试探测器件的电源引脚。 如果引脚太小而无法探测、则可能在电源引脚旁边有一个去耦电容、您可以探测该电容。 但在探头时、请确保不要将两个引脚短接在一起、否则可能会损坏器件。

    谢谢、

    Tim Claycomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew、

    您可以分别在 C77和 C130上测量 D 类放大器的电源电压。

    但是、正如 Tim 已经警告过的、避免使用电压表探针短路!

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哇、您知道哪些点可以检查电源电压是令人难以置信的。 我把设备带到了城里的一个微型安培电工那里,他说了我们在这里讨论的内容。 检查电源电压、如果不接近放大器的最大值、请找到一种方法来增大它。 不确定如何增加该值。 否则、他说他可以用更大的输出替换放大器、但我必须研究一个与现有放大器位于同一位置的放大器。 我已经彻底检查了互联网、以了解具体情况、但没有什么能与我正在开始的内容保持距离。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew、

    验证放大器的电源后、您将能够确定是否可以增加电源电压。 您不希望将电源电压增加到超过数据表中规定的建议运行条件、因为您可能会损坏器件。 您还应确保没有任何其他设备连接到同一电源、如果您增加电源电压、则可能会损坏该电源。 例如、放大器可能能够接受高达30V 的电压、但使用相同电源的器件可能只能接受16V 电压。 因此、在本示例中、您不希望将电源电压增加到16V 以上。

    要查找供电设备、您可以尝试欧姆分配连接到电源引脚的布线、直到它们返回到另一种电源设备。 然后、您需要确定该器件的器件型号、并查看它是可变电压还是固定电压功率器件。 如果它是可变的、通常有两个电阻器、您可以更改以增加或降低电源电压。

    谢谢、

    Tim Claycomb