This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA836:器件处于低功耗模式时的 Ib 值为&#39

Guru**** 2788615 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA836, OPA837, OPA2834, OPA197

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/984340/opa836-what-s-the-ib-value-when-the-device-is-low-power-mode

器件型号:OPA836
主题中讨论的其他器件: OPA837OPA2834OPA197

大家好、

我的客户正在水表项目中评估 OPA836。 该项目非常关心功耗。 客户发现 OPA836的 IB 如下所示:

此 IB 值太大、客户无法接受。 那么、我想与您一起检查上图中的 IB 值是在 PD 引脚处于低电平还是高电平时进行测试的吗? 如果我们将 PD 引脚拉至低电平以使器件进入低功耗模式、在这种情况下能否减小 IB 值? 谢谢。

此致、

韦恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    您在帖子中提到的 IB 值表示 OPA836的正常运行。

    对于2.7V 和5V 运行电压、请参阅以下断电信息(来自数据表的第7.0、7.7节)(因此对于各种电源配置、应该是正确的):

    在这里可以看到、PD 引脚偏置电流通常为20nA、最大值为500nA。  PD 静态电流小于1.5uA、通常为500nA。  我相信这些特定于 PD 的规格正是您需要的信息。  您引用的 IB 规格适用于正常运行;断电期间运算放大器的待机电流小于1.5uA、并根据您所述的温度而变化。   

    如果我错过了这方面的标记、或者需要以不同的方式进行解释、请告诉我。   

    此外、您能否分享任何其他客户要求?  是否存在导致考虑 OPA836的带宽需求或其他规格?  我们还有其他具有较低 IB 规格的高速运算放大器、但我不确定您客户的确切需求。

    我希望这对 Wayne 有所帮助;如果需要、您也可以通过电子邮件联系我。

    最棒的

    阿尔茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、Wayne、  

    OPA837有多种改进方法、可用于改善 OPA836。 它在关断模式下具有稍高的满电源电流、但开通和关断时间更快-它还包括输入级功能、允许多通道直接有线或多路复用。  

    关断时的输入级电流应非常低、除非您使用足够的输入信号来驱动它以导通保护二极管。  

    如果您不需要这两个器件的速度、速度合适的最低功耗单路运算放大器是 OPA2834 -显然只有双路且没有禁用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    感谢您的回复。 您提到‘关断时的输入级电流应该非常低,除非您使用足够的输入信号驱动它以打开保护二极管’。

    在我客户的案例中、其中一个输入引脚作为偏置电压连接到电压基准。 偏置电流将在电压基准上产生功耗。 那么、当器件处于关断模式时、我们能否提供准确的 IB 值? 客户需要此值来评估关断模式下的总功耗。 谢谢。

    此致、

    韦恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我希望它小于1nA、但原理图会有所帮助-  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、  

    我必须思考如何尝试测量这一点。 被禁用的输入 IB 将不在 TINA 模型中、也不是 ATE 测试。 我喜欢使用有源 ZT 感应级进行此类小于1nA 的测量。 这是使用低输入偏置电流 OPA197的可能电路- OPA836是 PNP 输入级、因此有源模式 IB 从输入引脚流出、因此 OPA197上的+5V 至-30V 电源

    他们已经摆脱了模型中的关闭状态、但这款旧的2011模型仍在尝试-如果我关闭 IB、它在 IB 上不太可能准确、但让我们尝试一下、  

    它基本上等于该求和节点中的0电流-这意味着 OPA197的模型中也有0 IB、正如我预期的那样、关断 OPA836模型也有0 IB -物理上不准确、 但它应该非常低-如果有人想要的话、这将允许他们实际测试这个(过热会很有趣)。  

    以及具有禁用设置的文件、用于打开器件、  

    e2e.ti.com/.../OPA836-Zt-based-Ib-measure.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    我同意 Michael 对 IB 行为进行建模和调查的方法。  如果您想了解有关 IB 值和测试条件的更多信息、请通过电子邮件再次与我联系。

    阿尔茨