This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM393B:LM393B 和 LM393的 VOL 和最大稳定输入电压差

Guru**** 2769605 points

Other Parts Discussed in Thread: LM393B, LM393, LM393LV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/990070/lm393b-difference-in-vol-and-max-stable-input-voltage-of-lm393b-and-lm393

器件型号:LM393B
主题中讨论的其他器件:LM393LM393LV

大家好、

我们的客户希望了解与 旧版 LM393相比、新型 LM393B 上的运行情况的一些详细信息、特别是在 VOL 存在任何差异(取决于上拉电阻器/电流的小输出电压)时。 他还想知道我们是否有一个用于计算 lm393和 lm393b 的 VOL @ 25C 的通用公式。

最后、 如果他使用5.4VCC 电源、而比较器的最大输入电平为3.7V、他想知道这是否稳定。 据他说、他读出3.5V 至4.0V 范围内的输入电压可能不稳定。

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    您是否见过数据表的图6-25? 请记住、此图中显示了典型性能、但没有保证限制。 您将在数据表第6.7节的表格中找到这些参数。 查找 VOL 和 IOL 规格。 此外、我们讨论的输出电流是多少?

    在室温下、共模输入电压范围比电源电压低高达1.5V。 远离室温时、共模输入电压范围仅比电源电压低2.0V。 获取您的数字

    5.4V - 2.0V = 3.4V

    是在远离室温时允许的共模输入电压范围。 因此、3.7V 输入电压肯定会超出此"绿色环保"范围、并且可能会导致问题。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Danilo

    Kai 提供了很好的答复。  关于建议的共模范围的一个后续注释与每个单独输入上的电压有关。  具体而言、客户是否有兴趣让每个引脚上的电压高达3.7V?  或仅一个引脚电压高达3.7V。  LM393B 和原 LM393系列具有独特的输入级、如果一个引脚处于该范围内、则该输入级允许一个引脚超出该范围。   

    最后、如果 VCC 电压仅高达5.4V、不妨考虑我们新的5V 版本的 LM393、我们称之为 LM393LV。  该器件没有36V LM393比较器的共模限制。  它是一款具有轨到轨输入级的 CMOS 器件。  因此、如果电源电压最大为5.4V、则这可能是一个很好的选择。  引脚排列和封装选项相同。

    卡盘