This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA828:INA828 -电压不稳定

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: INA828, INA128

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/985148/ina828-ina828---voltage-is-not-stable

器件型号:INA828
主题中讨论的其他器件: INA128

您好!

我们在2020年12月发送给我们的 INA828方面遇到了问题。

问题:
- INA 输出上的电压不稳定。 即使输入电压是恒定的、它也会变化几 mV。 INA 的电源电压稳定并且在没有任何额外电子器件的情况下测试了 INAS (在与器件其余部分分离的电路板上)。
- INA 输出上的电压是稳定的,但它有大偏移(10mV 或更高),即使 INA 的增益为1。

有关 INAS 的批次追踪编号为:99K C9HP G4。

请告知我们这是否是已知问题(可能仅与此批次相关)。 如果不是、还有什么可能导致这种类型的行为?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请发布原理图:-)

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查找随附的原理图。  我们使用 INA128和 INA828已超过10年、到目前为止、我们对它们没有任何问题。

    e2e.ti.com/.../INA828-schematic.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    什么是 RF3和 RF4? 因为 INA 的输入偏置电流必须找到信号接地的路径。

    是否可以将 RE6和 RF6增加到470R 以进行测试? 然后测量 CE5和 CF5两端的输出电压,但不直接测量 INA 的输出引脚上的输出电压:-)在这种情况下,由于电容负载,INA 是可瞬态的。

    作为最后一个提示、我将移除用于测试的共模扼流圈、以查看这是否是一个问题。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。  

    RF3和 RF4未焊接在电路板上。 INA 的输入偏置电流 通过 输入电路与接地端连接。 我没有在原理图上绘制它。

    我们将尝试焊接470R 并移除共模扼流圈。 我将向您提供结果。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我理解。 如果有另一条通往信号接地的路径,则 RF3和 RF4是不必要的:-)

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     

    我们已焊接470R 并移除了共模扼流圈、但这没有帮助。

     

    在过去10天中、我们执行了多项测试、并注意到以下情况(测试是在输入短路的情况下执行的、并连接到 GND -随附原理图):

     

    1. 我们已经测量了 INA 输入(引脚2和3)上的电压。 我们在电阻器3k3上测量了这些电压。 该电压范围为-2mV 至+2mV (不同情况下)。 它是稳定的、但具有大偏移(INA 输入上的泄漏电流过高)。 此外、它不是对称的。 例如、在引脚2上、我们测量的电压为-2mV、而在引脚3上、电压为0.2mV。 我们使用的电压表精度很高(电压表的短路探针测量值为0mV)。
    2. INA (引脚6)上的输出电压(输入短路并连接到 GND)在 INA 为不良时非常高。 测量范围为10mV 至200mV。 它是稳定的、但偏移很大。
    3. 具有上述特性的 INAS 不能在器件中使用(无法调整器件)。
    4. 如果将 INA 替换为正常值(输入电压低于0.1mV、输入短路并连接到 GND 时输出电压低于1mV)、则可以调整器件并使一切正常工作。
    5. 我们已经测试了60个 INAS、超过30个测量结果不佳。 这些 INAS 的批次追踪编号为99K C9H5 G4、但也遵循 INA828:9AK ASZF G4和 INA128:K 77DCDS。 我们在每一个环节都发现了好的和坏的 INAS。

    希望很快收到您的回复。

    e2e.ti.com/.../INA828-schematic-_2D00_-input-on-gnd.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sasa、

    非常奇怪。 焊接过程中过热可能是一个原因。 或大量 ESD 事件。 和大规模过压条件的影响。 但这意味着完全异常的处理条件。

    您是否确定电路在测量过程中不会出现严重的 EMI? 示波器是否在 INA828的输出端显示任何振荡(请探测 CE5和 CF5、但不直接探测引脚6!)?

    您已告知失调电压"不稳定"。 您是否要由此说输出电压在测量期间漂移?

    通过 ADC 读取 INA828的输出时、失调电压是否仍然过高(因此可能与万用表探测无关)?

    非常奇怪...

    Kai