This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9054:是否有任何产品具有高电流输出?

Guru**** 2921020 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV9054, LM6584, TLV9154, TLC084

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/987057/tlv9054-is-there-any-product-which-have-high-current-output

器件型号:TLV9054
主题中讨论的其他器件: LM6584TLV9154TLC084

您好、TI 专家、

我向我的客户推荐了 TLV9054、但他们需要具有高电流输出的产品。

根据数据表中的图31、我认为 TLV9054的输出电流约为45mA。

是否有输出电流超过100mA 的产品? 我希望其余的规格与 TLV9054类似。

 请检查此问题。 谢谢。

此致、

Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    搜索功能 具有一个特性"高负载驱动"。

    TLV9154的 GBW 为4.5MHz。 另请考虑更强的 LM6584。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    您可以使用 Clemens 指出的搜索功能、并按四通道和100mA 规格进行筛选。  我已经为你们做了这项工作。  请注意、输出电流规格可能是指这些器件的短路输出电流。  因此、在该电流水平下、您将无法通过正弦输出或输出摆幅实现线性运行。

    如您所见、具有此类输出电流的运算放大器选项不多。   对于要求高输出电流的个人、我们建议使用输出晶体管来提升输出信号。  这可以通过不同的方式来实现、我 建议查看 本文档的图2-14、2-15和2-16 以了解一些想法。

    此致、
    Daniel Miller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    我希望您能够找到解决您的问题的方法。  如果我们可以提供任何进一步的帮助、请告知我们、否则我将假定您 的问题已得到解决。

    此致、
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    我正在与客户讨论此事。

    事实上、即使我们发现了高输出电流产品、也需要其他规格。

    我会告诉您客户是否有任何更新。

    此致、

    Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    当然。  没问题。  假设您仅在寻找4通道器件、您可能还会考虑 TLC084。

    此致、
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    您需要多大的电流用于什么? 我会考虑使用分立式推挽级。 耳机放大器的工作方式是这样的。

    也可以使用主从拓扑来并联两个输出。

    您能详细介绍一下您的应用吗? 您能否发布原理图?

    Kai