This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV342S:悬空关断引脚

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV342, TLV342S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/989384/tlv342s-floating-shutdown-pin

器件型号:TLV342S
主题中讨论的其他器件:TLV342

由于器件可用性、我希望使用 TLV342S 代替 TLV342。  如果不使用、关断引脚是否需要连接到 VCC 或是否可以保持悬空?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    浏览完数据表后、我对某种方式没有100%的信心。

    请允许我进一步了解这一点、我将在星期二(美国时间)的一天结束前向您提供更新。

    感谢您的耐心等待。

    此致、
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、再说一次、

    非常感谢您耐心地解决此问题。  我的一位同事 通过实验室测试为我们验证该器件实际上没有内部上拉或下拉电阻器。

    如果可以进行微小的电路板更改、则您可能需要考虑将 TLV342S 简单地放置在电路板上、使关断引脚连接到最近的 V+引脚/节点。

    如果您有任何后续问题、请告诉我。

    此致、
    Daniel