This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA551:OPA551

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA551, OPA552

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/990037/opa551-opa551

器件型号:OPA551
主题中讨论的其他器件: OPA552

TI 客户支持、

您回答此问题后、我转至 Altium Designer。  我无法访问 Triumph 的 Altium Designer。  我希望得到一个 D2PAK 与覆铜区的关系图、就像您的网站为其他封装提供的一样。

此致、

Joe Borrelli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    请参阅数据表图39、"OPA551、OPA552表面贴装封装电路板覆铜区"。 它是 热阻 θJA (°C/W)与 铜面积(平方英寸)的关系图。 它用于 在表面有1oz 铜的 PB 板、用于散热。

    数据表第10.5节中的文本引用了图形并指出"为了散热、DDPAK/TO-263的标签通常直接焊接到 PCB 铜区域。 增加铜面积可改善散热。 图38显示了结至环境的典型热阻与铜面积的函数关系。" 使用此信息确定在 特定工作条件下必须提供多少 PCB 电路板覆铜区才能散发产生的热量。

    该图是我们 获得的 OPA551/OPA552 DDPAK PB 板热设计信息的程度。  

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程