This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM358:能否将正输入 V+或负输入 V-直接接地?

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: LM358

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/989874/lm358-can-i-connect-positive-input-v-or-negative-input-v--to-ground-directly

器件型号:LM358

大家好、

使用该器件时、我能否将正输入 V+或负输入 V-直接接地? 如果我以这种方式使用、是否存在任何风险。  

感谢您的支持!

Jayden

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     只有当输入端的电压可能小于接地引脚的电压(绝对最大额定值: –0.3V)时、才会有危险。 当对称电源加电太晚时、或者如果输入引脚和接地引脚之间的接地迹线中存在非常大的(瞬态)电流时、可能会发生这种情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jayden、

    您能更清楚地重复这个问题吗?

    另请查看用户指南《 具有 LM324/LM358内核的器件的设计指南》

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jayden、

    "V+"和"V-"是什么意思? LM358的电源电压引脚或运算放大器的各个输入引脚?

    Kai