This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2901-Q1:共模输入_Simulation_PSpice

Guru**** 1123190 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2901, LM339, LM393B
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/987455/lm2901-q1-common-mode-input_simulation_pspice

器件型号:LM2901-Q1
主题中讨论的其他器件:LM2901LM339LM393B
您好!
在 OrCAD 中使用 LM2901.5_1 PSpice 模型对 LM2901QPWRQ1进行仿真期间、观察到以下情况。

即使反相和同相端子上的输入都超出共模范围、LM2901QPWRQ1比较器也是如此
在仿真中工作正常。
VCC = 3.3V、VCM = 3.3-1.5 = 1.8V
在同相端子上、VREF = 2.5、通过3.3V 的分压器。
反相端子处的 VIN、三角脉冲、0至5V。
 
在输出端、我将获得良好的脉冲输出、就像共模范围违例 对输出没有任何不利影响一样。
来自数据表:
'当 IN–和 IN+都高于共模时、输出为低电平、输出晶体管为
灌电流。"
LM2901在仿真中的预期行为是不是?
提前感谢、
Sunney
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunney、

    "5_1"模型非常简单。 它们的模型不会超过输入范围。

    您实际上应该使用 Vcc-2V 作为温度范围内的限值、最大值为1.3V、否则在寒冷条件下可能会出现问题。

    输入端5V 电压超出输入范围、但不会损坏输入范围、因此仍应"正常工作"。

    请参阅 LM339系列应用手册、尤其是第2.2和2.5节:

     LM339、LM393、TL331系列比较器的应用设计指南(修订版 A)

    您可以尝试使用较新的 LM393B 模型(同一系列)、该模型的输入范围为:

     https://www.ti.com/lit/mo/slcm004c/slcm004c.zip

    模型输出将变为半电源、而这不应在实际应用中发生、以表示错误条件(超出输入范围或电源电压不正确)。 请记住、这些模型仅在室温下对典型规格建模、不显示温度影响。

    是的、"实际"器件将执行数据表所述的操作...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    感谢您提供的信息、很抱歉耽误您的回答。

    因此、我可以假设为了仿真输入失调电压、我需要在同相端子处串联一个电压源、对吧?

    谢谢、此致、

    Sunney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunney、

    是的。 失调电压建模为与同相输入串联的电压源-与运算放大器相同。 正失调电压会增加输入电压、导致阈值变为负值(因为失调电压会"升压"实际输入电压、导致其更快达到阈值)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    该主题的最后一个问题是、  

    在 LM2901数据表中、输入失调电压被称为15mV (在温度范围内)。

    这意味着+/-15mV 还是仅仅15mV?

    这将有助于我了解有关阈值设置的更多信息

    提前感谢!

    Sunney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunney、

    +15mV 至-15mV。

    除非有特定符号(例如+8mV 或-7mV)、否则失调电压应被解释为正负该值。

    因此、"7mV"偏移规格的范围为-7mV 至+7mV。 这也适用于运算放大器偏移。