主题中讨论的其他器件:LM2901、 LM339、 LM393B
即使反相和同相端子上的输入都超出共模范围、LM2901QPWRQ1比较器也是如此
在仿真中工作正常。
灌电流。"
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Sunney、
"5_1"模型非常简单。 它们的模型不会超过输入范围。
您实际上应该使用 Vcc-2V 作为温度范围内的限值、最大值为1.3V、否则在寒冷条件下可能会出现问题。
输入端5V 电压超出输入范围、但不会损坏输入范围、因此仍应"正常工作"。
请参阅 LM339系列应用手册、尤其是第2.2和2.5节:
LM339、LM393、TL331系列比较器的应用设计指南(修订版 A)
您可以尝试使用较新的 LM393B 模型(同一系列)、该模型的输入范围为:
https://www.ti.com/lit/mo/slcm004c/slcm004c.zip
模型输出将变为半电源、而这不应在实际应用中发生、以表示错误条件(超出输入范围或电源电压不正确)。 请记住、这些模型仅在室温下对典型规格建模、不显示温度影响。
是的、"实际"器件将执行数据表所述的操作...