This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA201-Q1:有关辐射响应的任何数据

Guru**** 1139930 points
Other Parts Discussed in Thread: INA201-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/987871/ina201-q1-any-data-on-radiation-response

器件型号:INA201-Q1

尊敬的所有人:

我想问、INA201-Q1器件在辐射暴露方面是否有可靠性或性能。 我假设它的总电离剂量(TID)应该大于5-10kRad、但如果在德州仪器(TI)手中、我需要收集一些数据。 如果我可以获得 INA201-Q1的可用可靠性数据以及 CMOS 工艺技术、那也会很棒。 也许我可以从他们那里推断出一些东西。

提前感谢、

此致、

Mehmet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mehmet、

    我们的辐射测试通常不适用于任何非航天产品。  您可以看到商品是空白商品、因为 它们通常在器件型号的最后几个字母中有"S"。  例如、您可以看到INA901-SPINA240-SEP、它们可能是适合您的选项。  在质量报告中查看 INA201-Q1的可靠性数据、该报告在"订购和质量"部分中提供了指向的链接。

    在此处查找所有"抗辐射塑料"(航天 EP)器件的列表: http://ti.com/SpaceEP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Javier、非常感谢您的回答。

    此致、

    Mehmet