This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1300:交流电压感应。 在130-160kHz 时的噪声

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1300, AMC1200, AMC1200EVM, TLV9051, TLV6001, TLV9061

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/984562/amc1300-ac-voltage-sensing-noise-at-130-160khz

器件型号:AMC1300
主题中讨论的其他器件: AMC1200AMC1200EVMTLV9051TLV6001TLV9061

您好!
我们将 AMC1300用作电压感测电路(电网电压)。 该应用是连接到三相电网的逆变器。 它基于两级拓扑。
原理图如下:

测量结果显示为绿色:


我们在144kHz 时测量出振荡。 这似乎是由开关级触发的。 当开关关闭时、测量结果正常。
您是否已经遇到过类似的现象?
您是否有任何关于消除这些振荡的建议?

感谢你的帮助

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Julien、

    我会增强差分放大器、如下所示:

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers/f/amplifiers-forum/959797/amc1200-output-fluctuations-during-emi-emc-test/3546191?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=kai%20avik#3546191

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Julien、

    按照 Kai 的说法、我建议增大差分至单端放大器输出端电阻器的尺寸。  

    谢谢 Kai!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kai。  我不确定您要讨论的放大器是什么。 根据亚历山大的回复、我们已将1k 和5k1的成功率从10k 和51k 增加到了白化。

    关于隔离式放大器、根据您提供的链接、我不太确定要做什么:

    您超出-0.16V...VDD1的共模输入电压范围。 -->在我们的案例中,它是否适用?

    AMC1200设计用于在低欧姆分流电阻上进行电流测量。 但您的 R6相当高。 这会降低输入电路的平衡、并导致共模抑制降低。 -->我们的接线柱上有240欧姆而不是6k7。 因此、我认为它不适用于我们的设计

    AMC1200提供真正的差分输出信号、需要对称端接。 但您以高度非对称和过低的欧姆来终止它。 有关合适的输出电路、请参阅 AMC1200EVM。 -->我认为我们有对称输出,难道我们没有吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Alexander。 请参阅上一帖子、了解我对你们两个人的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Julien、

    您的高侧接地是如何连接的? 它是否与数据表第一页上显示的 INN 相关?

    所提供的原理图中未显示、可能会解释为什么隔离放大器的输入端不会抑制该振荡。  

    屏幕截图中显示的其他测量值是什么?  

    您能否在 AMC1300的输入和输出端进行测量 以确认该振荡在测量中的引入位置?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    感谢您的回答。

    是的 INN 连接到 GND1。 我的原理图中有一个小错误、即 INN 连接到中性点、INP 连接到分压器的中点。

    示波器捕获上的其他测量是相电流。

    我已经尝试查看 amc1300的输入和输出、但一旦我在测量中放置一个差分探头、它就会放大振荡、并且我很快从系统中获得一个 OVP。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Julien、

    您尝试测量的总线电压是多少?  

    您能否在不引起过压保护的情况下单独测量 INP/INN/INN/OUTP/OUTN?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    总线电压是逆变器的直流链路、逆变器在交流侧并网。

    我们尝试使用差分电压探头单独测量 INP/INN/OUTP/OUTN、但这会使这种现象恶化。

    我们还使用差分电压探针测量直流链路、测量结果良好(无振荡)。

    我们已使用@ 60kHz 的低通滤波器对桥式分压器进行滤波、它似乎已清除测量结果、但测量的带宽已更改。 我们希望这对于系统保护和环路调节来说已经足够了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Julien、

    我不确定为什么探针的额外电容会导致这种现象。 可能与布局相关?  

    我很高兴至少听到您找到了一个似乎有效的解决方案。 请告诉我是否可以提供进一步的帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    我不知道它是否与布局问题有关。 我认为这次解决方案会起作用。

    但是、在未来的设计中、我们需要依赖数据表的带宽、因为在我们的电源应用中、我们通常需要100kHz 或更高的频率(主要是过压保护和谐波失真)。

    感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Julien、

    通过增强您的差分放大器、我不仅要增大电阻、还要安装合适的电容器(此处为 C13和 C14)。 同时将 R11从100R 增加到至少几千欧。 根据您的需求调整所涉及的电容器值。

    为了实现最佳的共模抑制、在差分放大器中使用相同的电阻器(5k...10k)。 如果您需要更多的增益、稍后添加另一个增益级。

    最终、与 TLV6001相比、您可以获得更好(更快)的运算放大器、例如 TLV9051或 TLV9061、这可以改善共模抑制。 您可以使用"3 OPAMP" INA 而不是简单的差分放大器进行实验。 在"3 OPAMP" INA 之前使用无源共模滤波器的平衡进行一些比较。 这有助于增强整体共模抑制。

    此外、采用具有更高带宽的隔离放大器、例如 AMC1300B

    Kai