This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA191:输入保护钳位对失调电压和偏置电流的影响

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA191, OPA192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/989832/opa191-input-protection-clamps-impact-on-offset-and-bias-current

器件型号:OPA191
主题中讨论的其他器件: OPA192

大家好、

如果我们在 OPA191/192上接合输入保护钳位、这是否会导致直流偏移或偏置电流性能发生任何变化?

谢谢、
Mitchell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mitchell、

    CMOS OPA191/OPA192具有从每个输入连接到每个电源轨的 ESD 保护二极管(请参阅 OPA192数据表图65)。 这些是泄漏电流极低的二极管、当 OPA191/OPA192在 其指定的线性输入电压范围内运行时会关闭。 共模电压范围 VCM 为(V–)–0.1至(V+)+ 0.1V。观察到该范围时、ESD 保护二极管保持关断状态、仅表现出微小的泄漏电流、这些泄漏电流主要决定了这些运算放大器的输入偏置电流。

    如果您使用这些输入 ESD 保护二极管中的任何一个、我希望您施加的输入电压超过指定输入范围、并且一个或多个二极管 传导电流大于泄漏电流。 在这种情况   下、二极管必须由输入电压正向偏置、并且运算放大器输入电压不在线性工作范围内。 一旦发生这种情况、输入电压偏移和输入偏置电流将 增大。  由于 ESD 二极管、输入运算放大器输入可以处理高达+/-10mA 的输入电流、而不会造成损坏。 这不应导致电压偏移和输入偏置电流发生任何变化。 一旦电流减小、应重新建立正常工作电平。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程