This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA381:上拉电阻器430Ω Ω

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: INA381

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/989228/ina381-pull-up-resistor-430

器件型号:INA381

大家好、

通过将上拉电阻器设置为430Ω Ω、客户可以将其用作输出电流 IOL=11mA 吗?

客户想要使用11mA 的原因是他想要使用 MOS FET 继电器。

此致、

Kenji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kenji、

    感谢您深入了解该论坛。  对于我们的一些引脚、 由于热耗散、我们有5mA 的限制、这可能会损坏器件。   VOL 规格显示了3mA 的测试条件、该测试条件可能只标记开始或内部 MOSFET 的饱和区域、也可能是我们建议的最大灌电流值。  我需要向我们的一位设计工程师进行验证、我将在下一个工作日为您提供该回复。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kenji、

    根据我与其中一位设计工程师的讨论、您的客户可能能够使用 n ü 430Ω。  如果它们这样做、则器件体积可能超出电气特性部分中列出的最大范围。  根据器件 VOL 规格、内部 MOSFET 最坏情况下的电阻看起来像100Ω Ω。  该值与430Ω Ω 串联、导致 INA381灌电流为9.4mA。  100Ω μ A 上的电流为940mV。  如果您有一个微控制器连接到这个、它可能违反状态低电平信号的技术规格。