This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA462:建议使用180V 电源来运行此高电压运算放大器

Guru**** 2670055 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA462

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/989808/opa462-recommendation-for-180v-power-supply-to-run-this-high-voltage-opamp

器件型号:OPA462

建议使用具有180V 输出的电源来运行 opa462

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在评估 OPA462时、我们使用实验室电源为其供电。 我们的实验室配备 Keysight (以前称为 Agilent) B2962A 和 B2912A 高压电源。 它们具有极低的噪声、可调节电源和实验室设备成本需求。

    https://www.keysight.com/us/en/assets/3120-1488/product-fact-sheets/B2961B-and-B2962B-6-5-Digit-Low-Noise-Power-Source.pdf

    我在网上找到的另一个可调实验室电源是 Kikusui:

    https://www.kikusuiamerica.com/product/detail.php?IdFamily=0130

    如果您打算在 固定 操作应用中使用 OPA462、那么您可能需要考虑更实用、更便宜的东西。 这是 一个固定电压180 VDC (最大200 VDC)电源:

    https://www.acopian.com/power-supply-voltages/151to200-volt-power-supplies.htm

    TI 不与这些电源制造商有任何关联、也不对其进行任何认可。 用户应对因使用这些电源或任何其他高压电源而产生的任何结果负责。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Thomas。 是的、我将 OPA462构建到隔离式估算器中、其电源需要来自板载直流/直流转换器。 它需要在5W 范围内、Acopian 太大。 不过、感谢您的关注。帮助我感觉我在搜索中没有错过任何内容。 FWiw 是我发现的唯一来源是 BetaDyne (他们制作了我过去使用过的高质量的东西)。 他们很好,但是很贵,所以我联系了你,看看你过去用过的不是长椅电源。

    丰富

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rich、

    我想说、直流/直流转换器是一个不错的选择;尤其是、如果尺寸是一个重要因素、 我找到 了另一家具有180V 输出产品的直流/直流转换器制造商。 它具有一系列指定的低压直流输入、并在其提供的项目符号中说明

    • 1kV 直流输出隔离

    http://www.apowerdesign.com/products/A/A5/#electrical

    有180 VDC 输出版本提供的输出电流略低于30 mA、但列出了更高的功率版本。 我不知道他们的成本与您使用的 BetaDyne 产品相比如何。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thomas、很好的帮助!  这家顶级设计公司看起来像是 BetaDyne 的直接竞争对手。 我将查看它们。