This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR300:DRV 引脚可承受的最大电压是多少?#39?

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: XTR300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/989600/xtr300-what-s-the-maximum-voltage-the-output-drv-pin-could-bear

器件型号:XTR300

您好!

DRV 引脚输出对 XTR300的最大电压是多少? 谢谢。

此致、

陈苔丝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、苔丝、

    保守的方法是在故障期间将 XTR300输出的最大电压限制为比电源轨高/低~0.5V、即(V-)-0.5V < VOUT <(V+)+0.5V、以避免内部 ESD 结构打开、 由于器件的内部 ESD 输出保护结构将在~0.55V 左右开始导通(根据温度、开始导通高于/低于电源电压);它们将在~0.7V 时完全导通。  输出可承受50mA 的峰值输出电流。

    建议使用外部保护钳位电路来保护工业环境中的输出级。

    例如、在设计 XTR300输出外部保护钳位电路时、将一个串联电阻与外部肖特基二极管组合到电源轨上、并在输出端使用一个电容器将起作用。  在下面的示例保护电路中、假设肖特基二极管在故障条件下具有~1V 的正向电压、则内部 XTR300 ESD 输出结构将在高于电源0.55V 时开始导通。 假设在故障期间外部二极管正向电压通常比电源高~1V、则输出 ESD 结构处的电流将限制为(1V - 0.55V)/15 Ω= 30mA。   我还建议在(V+)和(V-)电源上使用外部 TVS 二极管、以确保电源电压也被钳位。 设计人员需要根据电源上的标称电压选择电源 TVS 二极管钳位电压。 输出端的100nF 电容器有助于防止高压瞬变。 请参阅下图中的输出保护钳位电路示例、其中器件由双极 Vs=+/-20V 电源供电。  

    谢谢、此致、

    Luis