This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5056A:低于 Vin X Iin 的功率读数

Guru**** 2508125 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5056A, INA237, INA239, INA238, INA228, INA229

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/988966/lm5056a-power-reading-lower-than-vin-x-iin

器件型号:LM5056A
主题中讨论的其他器件: INA237INA239INA238INA228INA229

输入电压和电流与功率读数不对应。 我们使用表39的系数、其中 CL=GND 表示电流和功率。 我们的设计为5V 至55V 输入、并在高达50A 的电流下使用1Mohm 电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否提供更多详细信息? 比如我们谈论的电压有多低? 该器件并不理想、因此您很少能准确地获得纸张上的结果。

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Guang Zhou

    问题不在于精度、而是 MFR_READ_AVG_PIN 和 MFR_READ_PIN 中报告的功率不对应于 Vin X Iin、最高21%。 但输入电压和输入电流的精度在规格范围内。 下面是一些测量:

    输入电压 输入电流 VIN X Iin PWR 读取 错误
    9.90 18.30. 181.17. 170.65 5.81.
    10.34. 10.90 112.71. 102.71. 8.87
    10.57. 6.97 73.67 64.57. 12.35.
    10.88 4.72. 51.35. 40.74. 20.67
    24.08 7.07 170.25 165.89 2.56
    24.43. 1.85. 45.20. 38.35 15.15.
    30.24 5.51. 166.62 161.90 2.83
    30.41 1.40 42.57. 37.16. 12.72.
    45.96. 3.70 170.05 173.04 -1.76.
    46.02 3.69 169.81. 168.27. 0.91.
    46.18. 1.22. 56.34. 44.31. 21.35.
    46.20. 0.89 41.12. 35.97 12.52.
    46.24. 0.92 42.40. 44.31. -4.50

     

    谢谢

    Rick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rick、

    感谢您提供数据表。

    功率测量精度随着功率级别的提高而提高。 我还不知道根本原因,但这是测量应用中的常见现象。 在较低的信号电平下、非理想因素、尤其是偏移量占主导地位。 如何获取 Vin 和 Iin 值、从器件读数或外部测量? 分流电阻器的值在这方面也发挥着重要作用。

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vin 和 Iin 是 LM5056A 读数、与芯片的引脚读数不对应。 正如我所说、与万用表读数相比、Vin 和 Iin 的精度与规格相同。 该表显示了 Vin、Iin 和引脚的同时读数。 我只需计算 Vin X Iin 即可将软件报告的 LM5056A 自误差与规格表39中定义的系数进行比较。

    您能否在不同张力和负载下复制评估板上的 Vin、Iin、Pin 读数、以重现我的问题。

    以下是传感器读数示例:在这种情况下、Vin x in =173W、报告164.69W 为什么??? 我希望保持最高、平均和最大值(不可能实现最大毛刺脉冲4.87kW)。

    lm5056-i2c-1-58
    适配器:F000处的 SMBus I801适配器
    输入电压:         23.97V (最小值= +0.12V、最大值=+88.91V)
                          (平均值=+24.00V)
    输出电压:        24.05V (最小值= -0.04V、平均值=+23.97V)
    温度:        +35.6°C (高=+125.0°C、Crit =+150.0°C)
    输入功率:   164.69W (最高= 212.37W、平均值= 164.69W)
                          (最大值=  4.87kW)

    Rick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rick、

    平均功率不等于 Vin 的平均值乘以 Iin 的平均值。 LM5056对所有瞬时功率读数求平均值。

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、它错过了前一个示例中的当前读数。

    再次实时读取 Vin 23.69v X Iin 1.79A = 42.4W、实时功耗输入为38.34W 10%的误差为什么?

    平均 Vin X in = 43.3W、与平均功耗读数相比、读数为38.34w、误差为11%。

    如果平均值对于 Vin Iin 和 Pin 很合适、它应该非常接近、因为我们计算出误差为10%带电误差、平均值为11%。

    是否可以复制评估板上 LM5056A 的读数。

    lm5056-i2c-0-58
    适配器:F000处的 SMBus I801适配器
    输入电压:         23.69V (最小值= +0.12V、最大值=+88.91V)
                          (AVG =+23.67V)
    输出电压:        23.62V (最小值= -0.04V、平均值=+23.62V)
    温度:        +26.7°C (高=+125.0°C、Crit =+150.0°C)
    输入功率:    38.34W (最高= 61.00 W、平均= 38.34W)
                          (最大值=  6.14kW)

    输入电流:   1.79A (最大值=+54.55A、平均值= +1.83A)

    我在评估板文档 https://www.ti.com/lit/ug/snvu201/snvu201.pdf?ts=1616775992778&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FLM5056EVM 中查看

    我找到并示例 iin 0.006A x 48.02v 0.288W 和引脚读取0.245这是内部 LM5056计算功率时的17.6%误差?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rick、

    瞬时功率精度可能会在低功率水平下降低。 我担心您看到的内容是真实的,就像《用户指南》中的示例一样。 您可以使用相同的数据表条件来验证精度:

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    问题是不精确、我不会与万用表测量值进行比较。

    问题是瞬时功率读数为何不对应 Vin 乘以 Iin? 它应该在 LM5056中以这种方式完成。 那么、Linux 传感器驱动程序是否会使用不合适的系数来修改寄存器读数? 如果 LM5056采用这种方法来获得超过20%的误差功率转换计算、则与之相比、功率寄存器中的 Vin X Iin 不可用。 您了解吗?

    Rick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rick、

    数据表仅指定 我 之前提到的特定条件下的精度。 它具有以下有关非指定条件的声明:

    它还提供 了 另一个选项、即查找自定义系数的操作方法:

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Guang

    请记住。

    我们将执行软件补丁并读取 Vin、Iin 和乘法以获得良好的电源输入传感器。

    关闭问题。

    Rick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rick、

    这可能是当前情况的最佳解决方案。

    最后需要注意的一点是、我们刚刚介绍了一系列高电压、高精度功率监控器- INA228/INA229/INA237/INA238/INA239。 它们与 I2C 和 SPI 兼容。 除非必须使用 PMBus、否则我会迁移到这些新器件以用于未来的项目。

    此致、Guang