This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 音频应用

Guru**** 2941480 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC80502

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/989386/audio-application

主题中讨论的其他器件:DAC80502

团队好、我正在帮助需要一些应用程序输入的客户。 下面是他的询问、希望您能帮助我们确定他需要哪种类型的应用。  

1)
我需要一款能够以 I2S 格式处理各种频率(例如、OPTTi933等旧 Sound Blaster 芯片提供5-50000 Hz)的器件、并将其转换为44.1或48kHz 的固定频率、以便与现代设备配合使用。 如果您具有 WSS 编解码器的此类器件、它将是最好的。
我只找到一个这样的部件,它有一个 WSS 编解码器,它具有一个可以公开其 DAC 数据的模式,并且*只有* Chrontel 部件可以这样做,其他部件从未使用这 种模式制作 WSS 编解码器。 它们只有在 DAC + ADC 与控制器部件断开连接的模式下、以便该芯片可用作通用 DAC + ADC、但我需要一种相反的方法、即将控制器输出暴露于外部 DAC + ADC。 只有 Chrontel CH6357器件具有此功能、但不再可用  

2)
第二部分是格式转换部分、它可以将异步采样率转换为对称采样率。 我以意外突发的方式接收数字信息、而不 是对称的信号。 此类信号也不能用于 AV 接收器等现代设备。  该器 件可以获取用于 I2S 和相关格式的非过采样 DAC 的输出、这些输出可以将其输出转换为适合现代过采样 DAC 的输出、同时必须接受任意采样率。
我想将合成器连接到 AV 接收器。

非常感谢。

-Mark

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    这是一个非常具体的要求、我怀疑我们有一个完全符合这一要求的器件。  如果它们具有非连续采样格式、它们可以实现 FIFO 类型缓冲器来清理它、或者使用标准精密 DAC、例如 DAC80502作为输出。  它们可能需要实现一些数字逻辑来将输入信号转换为 SPI、但它不需要 FIFO。

    谢谢、

    Paul