This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH2110:有关日志一致性错误的技术文档

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH2110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/989271/lmh2110-technical-document-on-log-conformance-error

器件型号:LMH2110

您好!

您能否向我们提供有关日志一致性错误的技术文档?

如果没有文档、请解释日志一致性错误。

谢谢。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH、

    对数一致性误差是测得的相对于  理想对数函数的传递的最大偏差。 对于对数一致性误差的测量、我们使用 dB 线性模型并计算测量数据与线性模型之间的差异。  LMH2110数据表的第8.2.1.2.1.2节详细介绍了如何确定线性模型和计算对数一致性误差。

    日志一致性错误的常见用途是查找器件的动态范围。 动态范围通常位于范围±1dB 日志一致性误差内。

    此致、

    David Chaparro