This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA548:温度范围内的电流限制容差

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA567, OPA548

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/989147/opa548-current-limit-tolerance-over-temperature

器件型号:OPA548
主题中讨论的其他器件:OPA567

大家好、

我看到 Tj=25C 时的电流限制容差为+-250mA、但该器件通常由其功率耗散加热。 我们是否有数据显示 Tj 加热到50C、100C 等温度时的容差? 我还想了解 OPA567的数据。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jerry、

    OPA548电流限制功能不是精密功能、 不同器件之间的偏差正常。

    如 数据表中所示、在 TJ = 25°C 时进行高速测试是在生产中对其进行测试的唯一实际方法。 数据表第6.6节(典型特性 图3)提供了 OPA548典型电流限制与温度性能的示例。 虽然我们 无法从提供的图形信息中确信、但曲线是在 强制 TCASE 条件下形成的、这是有道理的。 图中显示的要点是、电流限制与温度线的斜率 几乎平坦、随着温度的升高而略有增加。 客户已应用数据表电流限制超过20年、似乎没有任何问题。

    对于 OPA567、请参阅 PG 上的典型特性图。 11、 电流限制误差与温度间的关系、 电流限制误差与输出电流间的关系、以及 PG 上的电流限制精度部分。 14.

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程