This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7322:差分衰减电路中的 LM358替代产品

Guru**** 2586895 points
Other Parts Discussed in Thread: LM358, LM7322

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/987911/lm7322-lm358-replacement-in-a-differential-attenuation-circuit

器件型号:LM7322
主题中讨论的其他器件:LM358

我有一个差分模式运算放大器用于将交流信号衰减到 ADC 的合理电平。 它具有1.5v 偏移。 运算放大器功率为12V、交流电压不超过30V。

使用 LM358、以下计算是正确的。

//电阻器连接100k/2.4k = 41.66666666667

使用 LM7322代替、可以看到衰减更大。 在 ADC 端、~11V 的计算值等于大约~9V。  向后工作时、我计算出2.4k 的等效电阻为1.85k、相差很大。

想知道它可能是什么、输入偏置电流?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    输入偏置电流不应成为一个因素、因为输入看到的阻抗相同。 失调电流会产生直流漂移、而不是交流衰减。 您是否试用过多个 LM7322样片?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我还没有、但芯片是从 RS 购买的10个芯片的一部分、所以是真诚的、我不期望是一个双芯片。

    直流偏移将被考虑在内、我在启动过程中测量它、并在软件中从交流读取中删除它。 我没有看到输出在两个芯片之间或非常小的芯片之间发生任何直流漂移、这表明这与衰减有关。

    可能是转换到 INA142等集成差分器的时间!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    输入信号来自哪里? 它是否完全浮动? 还是以电路的信号接地为基准? 您能否展开还显示输入电压源的原理图?

    此外、J6和 J8也让我感到困惑。 它们的用途是什么? 什么连接到 R18?

    我们讨论的交流频率范围是多少?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是完全浮动的、AC1/ac2x 直接连接到一个动态器。

    J6/J8只是用于将电阻器调谐为相等的焊盘、否则断开。

    频率为10-200Hz、但在正常使用时为40Hz。 慢、换句话说。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LM7322可能会因静电放电而损坏。 请尝试另一个装置。