This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA303-Q1:双向过流监控:警报极性

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: INA303-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/988604/ina303-q1-bidirectional-overcurrent-monitoring-alert-polarity

器件型号:INA303-Q1

各位专家:

INA303-Q1的 ALERT 引脚为低电平有效、客户想要高电平有效、他们能否设置 ALERT1的阈值低于 ALERT2? 如下图所示、INA303-Q1配置为双向监控模式。 客户希望警报引脚在正常模式下输出0、并在发生过流时输出1。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arie、

    感谢您深入了解该论坛。  您既不能更改寄存器、也不能提供引脚电位来反转 ALERT 引脚行为。  但是、您可以向 ALERT 引脚添加外部 NMOS 以反转 OCP 警报信号。 下面是您将执行的操作:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Patrick,

    如何设置 ALERT1比较器的阈值低于 ALERT2? 正如 第一张图片所示、是否允许以这种方式使用此器件?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arie、

    看起来您实际上可以执行所需的操作。  ALERT 1应针对正向电流过流、ALERT 2应针对反向电流显示过流: