This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA226EVM:开发板无响应

Guru**** 2914380 points

Other Parts Discussed in Thread: INA226, INA226EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/988191/ina226evm-no-response-from-dev-board

器件型号:INA226EVM
主题中讨论的其他器件:INA226

您好!

我使用 INA226EVM 板来测试 INA226是否是项目的可行选项。 我在使用 PC 软件和 Arduino 测试电路板时遇到问题。 当我尝试通过 PC 软件使用它时、我会反复出现"无法通信"错误。 我在 Arduino 上尝试了 I2C 扫描程序以浏览所有 I2C 地址、但没有对任何地址做出响应。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您使用 TI 论坛。  您需要通过"EVM 跳线设置" A1地址选择"和"A2地址选择"来设置器件地址。  然后、您可以使用数据表中的表2来确定地址。 请注意、在每个地址选择框中只应使用1个跳线。  您还可以使用随附的 EVM MCU 和 GUI 来确认 I2C 地址是否符合预期。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们尝试了 A0和 A1地址的每一个组合、但没有任何反应。 我们还在 Arduino 上尝试了简单的 I2C 地址扫描仪、并连接到"EXT"跳线。 我们在地址0x36和0x6B 上得到了响应、这似乎不是我记忆中的选项。 Weirder 部件是这些响应出现在同一扫描序列上、因此它会同时对这两个响应进行响应。 当我们尝试向这些地址实际发送数据时、我们不会得到任何响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很有趣  您是否尝试使用 EVM 随附的 MCU 和兼容的 GUI?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我们在转到 Arduino 之前、甚至在将 A0和 A1地址切换为所有选项并将 GUI 上的地址设置为我们现在看到的相同值之后、尝试使用 GUI 设置。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    与附带的 MCU 和 GUI 一起使用时、您是否在内部或外部电源上有 VS 跳线?  如果使用外部电源、则需要将接地端连接在一起。

    如果这不起作用、则可能值得在 EVM 上尝试不同的 INA226、以防发生任何情况。  (甚至是新的 EVM、但新部件听起来更简单)。 这样、我们就可以看到它是器件问题还是设置问题。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们连接到了内部电源。 我们会在 EVM 板上尝试不同的 INA226、但这需要解焊当前的 INA226并焊接新的 INA226、我们不确定可以这样做。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已向您发送朋友请求、以便我们可以发送私人消息来讨论您的选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已接受。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mitch、

    我有类似的问题。

    使用 TI 的 INA226软件和 USB-DIG、我们能够读取电压/电流等 能够对寄存器等进行编程

    然后移除 USB-DIG、将 J2更改为 EXT。 连接3.3V 外部电源。 还在 Vs 和{SDA、SCLK}之间焊接了两个10k 上拉电阻器。 BTW、A0=GND、A1=GND、因此 EVM 地址= 0x40。

    然后、我们通过线夹将 EVM 的{sda、SCLK、GND}连接到我们自己板上的相应线路。 我们自己的板应该是 I2C 主板、而 EVM 应该是从板。

    我们自己的板能够成为 I2C 主设备、并发送从设备地址(0x40)以成为主设备发送器。 这失败了。

    有什么见解、建议、帮助吗? 提前感谢您、

    我附上两张照片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BTW、D2 LED 亮起且呈绿色。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、C sen、

    对于您的情况、由于 EVM 在使用随附的 USB-DIG 平台时似乎可以正常工作、因此您的 MCU/固件可能会出现问题。  一项很好的测试是在使用 EVM USB-DIG 平台时捕获传输波形、并将其与 MCU 的传输波形进行比较。  这样、您就可以看到有哪些差异。  另一个注意事项是确保外部电源和您的 MCU 也具有共享接地。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BTW、如果我的 i2c 主器件以400kHz 的频率运行、我是否需要向 EVM 发送任何特殊命令以将其设置为400kHz?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、仅当您想在高速模式下进行通信时。