This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS9000:S 参数

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: THS9000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/983057/ths9000-s-parameter

器件型号:THS9000

大家好、

你好。

我们的客户正在申请 THS9000不同电源电压和偏置的 s 参数数据。  3V/5V 电源的 S21数据和数据表中的多个偏置值、但不同偏置的3V 电源的返回损耗是多少?


此致、
卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、

    我了解以图6的格式(S21与 R BIAS)获取返回损耗数据的好处。   我正在为您查找这些3V 电源值。  如果可能、我还会建议进行任何计算、以帮助估算或了解 R BIAS 选择如何影响3V 时的返回损耗。

    最棒的

    Alec Saebeler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、

    我查看了 THS9000的文档和数据表。  我将建议 S11 (回波损耗)参数不应因各种偏置电阻器选择而有太大的变化(明显的变化)。  有意包含 S21与 Rbias 测量、但不包含 S11配套测量。  在所测量的一系列 s 参数中、21的差异相对于 Rbias 选择是对器件功能最关键的。  提供的 S11 5V 运行规格应该为客户的3V 电源情况提供良好的上下文和性能信息。  由于只包含5V 曲线、THS9000数据表建议3V 工作电压与5V 工作电压期间测量的 S11之间的差异可以忽略不计。  

    如果您的客户在使用 THS9000时遇到与3V 电源操作和偏置电阻器选择有关的特定问题、我很乐意在这方面为您提供进一步帮助。  如果没有要调查的任何数据或行为、我建议考虑数据表中提供的信息。

    如果您的客户主要从器件选择的角度关注这些规格、并且在使用/测试方面没有任何问题、我建议客户将提供的数据表测量视为器件的充分特性。  如果您发现客户需要成长/改变、请重新与客户联系并再次联系。  我也可以通过电子邮件获得。

    我知道、数据表中可能包含的所有规格与数据表中实际包含的规格之间可能存在断开。  对于 THS9000、我很乐意建议您和您的客户参考5V S11曲线、并将 S11与 Rbias 的变化降至最低。

    请重新连接并告知我这是否解决了您的问题。  如果您的客户对此器件有任何其他数据或测量请求、您也可以在此处查询这些数据或测量请求。

    最棒的

    Alec Saebeler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alec、


    感谢您对此进行深入研究。 如果您能与我们分享 Rbias 选择中的计算结果、我们也不胜感激。

    此致、
    卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、

    我将进行计算、并在下周中之前向您提供有关 Rbias 选择的信息。

    最棒的

    阿尔茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、

    我花了一些时间研究射频增益块和偏置电阻器计算。  我认为确定 Rbias 的最佳方法是使用图11中的实验数据曲线。

    对于各种用例、我可以得出的任何公式或理论都可能会有所不同、不会保持不变。  我建议使用图11。

    最棒的

    阿尔茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alec、  

    S 参数对于稳定性和其他分析也很重要。 您能否提供 s 参数作为3V 和5V 电源以及不同 Rbias 电阻器或电流的触控文件?  

    此致、  

    易卜拉欣

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ibrahim、

    我将研究如何检索您请求的信息并将其放入 S 参数触摸屏格式。  下周我将重新联系并提供最新消息;我可能需要与团队成员进行一些讨论。

    最棒的

    阿尔茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ibrahim、

    我正在与团队合作、以验证生成良好的 touchstone 文件的方法。  我确实使用 Excel 和典型的 s2p 文件头创建了我自己的版本:# MHz S DB R 50。  我还确保交换数据列以适应 S11 S21 S12 S22格式、而不是数据表格式。  我们很快就会准备好一个文件。

    阿尔茨  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ibrahim、

    我已附加了一个将 s2p 文件用作 N 端口数据项的 s 参数的 Keysight ADS 仿真图像。  在两个端口端接至50Ohm 阻抗的1MHz 至2GHz 条件下进行了仿真。  这些图形的范围将大于数据表显示的范围、但您可以在数据表上看到性能如何与1MHz-1GHZ 匹配。  我会仔细检查我的 touchston/s2p 文件、并确认它的性能符合您的预期。

    我生成此文件的主要原因是展示如何利用数据表中的信息来实现仿真。  如果遵循 SNP/Touchstone 文件惯例、在 Excel 中格式化和生成 s2p 双端口 s 参数文件非常简单。  在更改文件类型时,请务必使用负号(-)与破折号(-)。

    如果您有任何疑问或想要获取有关生成 s2p/SNP 文件的资源、请告诉我。

    THS9000_Touchston_File

    最棒的

    阿尔茨