This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA214-Q1:INA214-Q1在工作模式下的功耗?

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/988808/ina214-q1-the-power-dissipation-of-ina214-q1-in-working-mode

器件型号:INA214-Q1

尊敬的团队:

我的客户在预热器延迟项目中使用此器件。 当系统处于睡眠模式时、我们的器件仍需要工作、因此它们关心功耗。 在正常模式(Vsense 不等于0mV)下工作时、芯片本身产生的功耗是多少? 我们定义了 IQ 参数、 但 测试条件为 Vsense = 0mV。

谢谢、此致、

雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sherry、

    在大多数情况下、VSUPPLY 电流将不会随输入差分而变化很大、但会随 VCM 变化而变化。  因此 VCM 变化。  如果 VCM 低于 Vsupply、此器件的电源电流将较低。  一旦从 VCM 大于 Vsupply 的过渡开始、电源电流不会显著增加。  

    重复帖子。  我将关闭这个。