This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA695:OPA695、OPA2695单位增益稳定性

Guru**** 2652535 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2695, OPA695, BUF602, LMH6559

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/988379/opa695-opa695-opa2695-unity-gain-stability

器件型号:OPA695
主题中讨论的其他器件:OPA2695BUF602LMH6559

各位专家:

我的客户希望使用单位增益的 OPA695或 OPA2695。 这些器件是否能够在单位增益下稳定运行? 我看到了数据表、OPA695未显示+1V/V 条件的频率响应、而 OPA2695显示了+1V/V 条件的频率响应、但峰值约为+4dB。 您是否可以评论这些器件是否可以使用单位增益。 如果可以使用、请提供参考电路吗?

此致、
福吉瓦拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上午明石康

    如果需要、这些宽带电流反馈器件可在+1增益下运行。 需要通过略微增加反馈电阻器将总体环路增益调整为良好的相位裕度。 这会产生一个次要问题、因为您在 V-输入端添加一个带有 R 和寄生输入 C 的环路极点。 由于这种影响、可能不容易获得平坦度。 它们可能会将 BUF602视为单位增益替代器件。  

    sim 中可能不会出现这种情况、此处是2009模型增益1、其536ohm 射频略高于 OPA2695所示-我向 V+节点添加了一个25ohm 串联输入、该输入可能会通过寄生 C 补偿峰值。  

    如果我向反相节点添加一个外部1pF (如果不在模型中)、这里是仿真结果。 是的、提供大量峰值不需要花费太多时间、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Yasushi-San:

      正如 Michael 所说的、这是一个电流反馈放大器、它确实需要反馈电阻器才能正常工作、但可以在单位增益配置中使用、如 Michael 所示。 单位增益下的峰值量在规格表内的 OPA695数据表中进行了表征:

                (单击图片)

                (单击图片)

      如果他们正在寻找一个固定增益为1的放大器、 BUF602是一个不错的选择。 还有一个用于更高速度缓冲器选项的 LMH6559。 下面是一 个更广泛的 产品列表、这些产品具有与 OPA695相对相同的带宽、并且在增益为1时保持稳定。

    谢谢、

    Sima