This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN10502:关于电流消耗规格

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, SN10502, THS4222, OPA2830, OPA2836

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/986651/sn10502-about-current-consumption-specifications

器件型号:SN10502
主题中讨论的其他器件: TINA-TITHS4222OPA2830OPA2836

您好!

我的客户正在考虑以下电路。
e2e.ti.com/.../SN10502.pdf
在使用实际机器进行评估时、发现产生的热量很大。
我检查了数据表并确认了以下电流消耗信息。



但是、实际机器的输入电流大于此规格。
(每个电路的输入电流为30mA。)

您能给我一些建议、说明为什么功耗很高?
还是符合预期规格?

此致、
Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Yuseke-San、您好!

      通常、当存在振荡或放大器的输出电流非常高时会发生这种情况。 对于您共享的 pdf、您能否共享 TINA-TI 文件或共享 输入信号的特征? 电路板上的负载是多少、它们是否能够共享输出示波器快照? 它们是否获得正确的输出电压?

    谢谢、

    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sima-San、

    感谢您的回答。
    我附上 Tina-TI 文件。
    e2e.ti.com/.../SN10502.TSC

    >板上的负载是多少,它们是否能够共享输出范围快照?
    即使没有负载、它也会产生大量热量。
    因此、客户无法承受发热、并将设计更改为在5V 电压下运行。

    通过更改为5V 运行、客户希望选择另一个器件。

    您能否推荐比 SN10502规格更好的5V 产品?

    此致、
    Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您插入的 TSC 使用加密运算放大器模型并被锁定-不能对其做太多处理、但查看它- 100uF 电容可能会导致输入级中的自振荡-尝试将100欧姆电阻与每个 V+输入串联。 此外、SN10502是具有完整晶体管 TINA 模型的已重新标注 THS4222。 您应该将其用于 sim。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我进入了两个器件的产品文件夹、其中没有 TINA 模型-但是、在 TINA V11库中有一个模型、您可以在这里找到、  

    e2e.ti.com/.../THS4222-TINA-model.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Miche-San、Sima-San、

    感谢您的支持。
    我做了一个模拟、但无法弄清客户的发热问题。
    因此、我们希望根据客户的要求引入新器件。

    您能否推荐比 SN10502规格更好的5V 产品?

    此致、
    Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    参数交叉参考在这里并不能很好地工作-查看 OPA2830、但 TINA 文件会大有帮助、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Yuseke-San、您好!

      SN10502的哪些规格对客户很重要? 他们是否在寻找大约相同带宽但却是单电源5V 放大器?  

    谢谢、
    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sima-San、Michael -San、

    感谢您的回答。
    >他们是否在寻找大约相同带宽的单电源5V 放大器?
    是的。他们正在寻找向上兼容的器件、包括带宽规格。
    OPA2830是最推荐的5V 器件吗?

    此致、
    Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuseke-San、您好!

     仍然不太确定哪些规格对客户最重要。 下面 一个链接、其中包含筛选出的更广泛的产品列表、这些产品的带宽、架构和通道与 SN10502的带宽、架构和通道大致相同。您可以 使用左侧的列进一步筛选此列表。 如果压摆率不是问题、OPA2830是一个很好的替代器件、否则也请查看 OPA2836。  

    谢谢、

    Sima