主题中讨论的其他器件:TCAN4550、 TCAN4550EVM
大家好、
我的客户将在具有120欧姆差分阻抗线路的 PCB 上制作 CAN 总线图。
由于它是120欧姆的线路、它将非常薄、但流经 CAN 线路的电流是多少?
我认为它在显性状态下是以下计算。
(CANH - CANL)/R =(3.5 - 1.5)/120 = 16.7mA
正确吗?
此致、
Kenji
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我的客户将在具有120欧姆差分阻抗线路的 PCB 上制作 CAN 总线图。
由于它是120欧姆的线路、它将非常薄、但流经 CAN 线路的电流是多少?
我认为它在显性状态下是以下计算。
(CANH - CANL)/R =(3.5 - 1.5)/120 = 16.7mA
正确吗?
此致、
Kenji
您好 Kenji、
这两种情况在某些条件下都是正确的、但让我们考虑一些最坏的情况、以确保布线能够处理所有可能的条件。
在最坏的无故障情况下、收发器将在最大负载为52欧姆(Kai 指出的两个120欧姆电阻加总线上最大收发器数量的负载)上驱动接近5V 的电压。 这将导致 CANH 和 CANL 之间的电流为96mA。 请注意、该电流的大约一半只会流向闭合的120欧姆电阻器。
在某些故障情况下、来自驱动器的电流可能会更高。 例如、如果 CANH 线路短接至接地(低阻抗路径、Rload ~= 0 Ω)、则收发器需要限制输出电流以避免损坏。 为此、TCAN4550规定了最大总线故障电流为100mA。 对于此类故障情况、我建议使用能够支持该最大电流而不会造成损坏的走线。
如果您有任何疑问、请告诉我。
此致、
Eric Schott
您好 Kenji、
由于96mA 电流使用所有最坏情况规格、我不希望任何实际系统在正常运行期间看到此电流量。 对于旨在为典型系统提供服务的图形设计、100mA 电流就足够了。 某些故障条件可能会产生大于此值的电流、但这些状态不应持续存在一段时间。
我不确定总线迹线是如何在 EVM 上设计的、但由于该电路板主要用于功能评估、因此在实际系统中应避免许多次优特性。 例如、接头引脚可轻松连接以进行探测、注入和端接选择、但也会向迹线引入残桩和电感、从而对信号完整性产生负面影响。 虽然此设计的某些方面需要在实践中进行仿真(例如原理图电路和元件)、但布局的某些方面需要优先考虑易用性而非功能优化。
在多点电缆线束中、短接节点与主信号路径的距离保持最小。 菊花链节点通常确保这些桩线尽可能短。 端接应放置在两个最远点的终端节点或电缆末端、以最有效地抑制信号反射。
您可以随时提交任何布局图以供查看。
此致、
Eric Schott
您好 Kenji、
我没有看到0.1mm 宽度的问题:

https://www.7pcb.com/trace-width-calculator.php
话虽如此、将铜迹线的宽度增加到0.15mm 也应该起作用:

https://www.eeweb.com/tools/edge-coupled-microstrip-impedance/
Kai