This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 输出电流大小

Guru**** 2771025 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/988938/how-much-output-current

器件型号:THS3491

大家好、团队请告诉我数据表的 B 版本。

如下图所示、第5节中的输出电流为420mA、但第7.1节中的输出电流为100mA。

哪一个是正确的?

提前感谢您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AbsMax 数是电迁移分析中的连续长期限制。 除非您要坐在那里、将>100mA 的直流电流输出多年、否则您无需担心该数字、并使用从线性角度来看非常详细的规格表编号。