This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA454:OPA454安全工作区

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA454

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/988559/opa454-opa454-safe-operation-area

器件型号:OPA454

您好!

​​OPA454芯片的安全工作区是多少? 芯片是否可以在16伏输出级压降和20毫安电流的情况下工作?

祝您一切顺利、设计工程师"PKF Polet" Ltd. Gryazev S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅 OPA454数据表中的图25。 SOA 取决于温度、使用的电源以及从散热角度来看的系统架构。 如果输出与电源轨相差16V、且负载电流为20mA、则表示输出晶体管上的功率耗散为0.32W。 在使用散热设置来生成该图的情况下、这种情况会导致结温上升至比环境温度大约16.64摄氏度。

    另请参阅图10、其中显示了放大器在20mA 负载条件下能够在电源轨约1V 范围内摆动、具体取决于温度。 只要环境温度不是太高、并且在布局期间考虑了适当的散热措施(请参阅数据表第12节)、那么在16V 范围内摆动不应成为问题。

    谢谢、

    Jon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答、我们将进行实验!