请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:OPA454 您好!
OPA454芯片的安全工作区是多少? 芯片是否可以在16伏输出级压降和20毫安电流的情况下工作?
祝您一切顺利、设计工程师"PKF Polet" Ltd. Gryazev S.
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
请参阅 OPA454数据表中的图25。 SOA 取决于温度、使用的电源以及从散热角度来看的系统架构。 如果输出与电源轨相差16V、且负载电流为20mA、则表示输出晶体管上的功率耗散为0.32W。 在使用散热设置来生成该图的情况下、这种情况会导致结温上升至比环境温度大约16.64摄氏度。
另请参阅图10、其中显示了放大器在20mA 负载条件下能够在电源轨约1V 范围内摆动、具体取决于温度。 只要环境温度不是太高、并且在布局期间考虑了适当的散热措施(请参阅数据表第12节)、那么在16V 范围内摆动不应成为问题。
谢谢、
Jon