This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA302:原理图设计和布局审查

Guru**** 2873850 points

Other Parts Discussed in Thread: INA302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/984778/ina302-schematic-design-and-layout-review

器件型号:INA302

大家好、

我正在设计具有警报输出的双向电流感应放大器。

规格:-

具有 ALERTx 透明模式的双向电流感应

一个方向的最大电流为30A、另一个方向的最大电流为70A、RSHUNT = 0.75m Ω

我只需要一个方向的警报输出。

根据使用电压基准 IC MCP1501进行的测试、我提供了将 INA302保持在1V 或1.25V VREF 的选项。

我将具有 RC 滤波器的 OUT 引脚连接到 MCU ATSAMC21G18A 的 ADC 输入端以及 MCU 中断引脚上的 ALERT1和 ALERT2引脚。

请查看我的原理图、告诉我们您的宝贵意见。

我还想查看 PCB 布局、但我不知道要共享哪个文件格式、请提供指导。

如果您需要有关应用的更多信息、请告诉我。

此致、

Avinash

e2e.ti.com/.../Current-Sense-Amplifier.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Avinash、您好!

    感谢您在论坛上发帖。

    这里有一些东西。 理想情况下、警报上拉电阻器应为10kΩ Ω、以匹配数据表中的建议值。 请参阅数据表的图48。

    输入电容 C51实际上应该直接位于输入引脚上(在4.7Ω Ω 输入电阻器的右侧)、以实现低通滤波。 请参阅数据表的图50。

    您的分流电阻实际上为0.75mΩ Ω|0.75mΩ Ω= 0.375 µΩ。

    您的 PCB 可能不同、但最佳做法是器件去耦电容(具体而言、C53恰好位于器件 Vs 和 GND 引脚上。 请参阅数据表的图54。 您还可以使用此工具指导自己将输入引脚连接到分流电阻、这对于您的小分流电阻至关重要。 您需要确保分流电阻的开尔文感应连接正确、这样您就不会感应任何额外的阻焊。

    我不确定30A 是正电流、70A 是负电流、还是负电流、但您需要修改您的限值电阻器 R79和 R78。 此外、当基准电压发生变化时、跳闸电流将发生变化。 请参阅数据表的公式3。 请参阅下表、其中使用公式3来求解各种 VREF 和 Itrip 值组合的 Rlimit (随附电子表格)。

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、

    感谢您的反馈。

    根据数据表中的图48、我们已将警报上拉电阻器的值更改为10kΩ Ω。

    还直接在输入引脚(4.7Ω Ω 输入电阻器的右侧)更改了输入电容 C51的位置、以实现低通滤波。 如数据表的图50所示。

    很抱歉、原理图中出错了、 我们将1m Ω 和3m Ω 电阻并联、因此等效 分流电阻实际上为0.75mΩ Ω。 如果并联使用两个不同的值分流器,是否可以?

    我们将器件去耦电容(具体而言、C53位于器件 Vs 和 GND 引脚上(根据数据表的图54)。

    我们根据数据表确保了分流电阻的开尔文感应连接正确。

    我们还修改了跳闸电流限制电阻器值。 我认为通过这种方式来审查我们的原理图。

    此外、我还想查看我的布局、请建议我应该分享的方式。 因为我不能在论坛上公开分享(机密)。

    此致、

    Avinash  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Avinash、您好!

    请记住、可能需要减小10kOhm 上拉电阻、具体取决于您的数字通信速度和这些总线线路上其他位置的电容。

    对于分流电阻器、是的、使用不同的值是可以的、但您需要注意输入感测连接。 在具有多个分流器的情况下、可以让 IN+和 IN-迹线分别分支到两条迹线中。 一 个分支连接到1m Ω 的正极侧、另一个分支连接到3m Ω 的正极侧。 输入跟踪也是如此。 这样做是为了有效地对电压求平均值。

    您可以 在此处向我的个人资料发送一条私人消息来共享 PCB 信息。

    此致、

    Peter