This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA455:OPA455转换率

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA455

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/987649/opa455-opa455-slew-rate

器件型号:OPA455

OPA455压摆率 最小数据是?我们 需要30kV/us,OPA455是否可以满足要求?  是否有任何其他高电压运算放大器可满足需求?  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    张炳、您好!

    opa455是否符合要求?

    32V/USC 相当于32 mV/秒    30kV/us 是否为拼写错误? OPA455的最大 额定压摆率为32V/usec。  

    我们还有 OPA462 ,它具有相似的压摆率额定值。 根据30kV/us 要求、我们没有可满足您的压摆率要求的同类器件。   

     

    您能否向我们提供您的应用要求?

    1、运算放大器或应用的带宽是多少?

    2.您正在驱动什么类型的模拟信号、正弦、方波或其他类型的信号?

    3.您驱动的信号幅值是多少?

    5.电源要求是什么?

    我在高速运算放大器选择中进行了快速搜索、我只看到高达6600V/usec 的压摆率、它不是高电压器件。  

    https://www.ti.com/amplifier-circuit/op-amps/high-speed/overview.html?keyMatch=HIGH%20SPEED%20OP%20AMP%20SELECTION&tisearch=search-everything

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、30V/nsec 很难实现。 在任何电源电压下、我都不知道有什么东西、总电压要低得多。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我错误地写了32V/us、我想知道特定的最小摆幅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    张炳、您好!

    您说 过、双轨中的运算放大器电源电压为+/-6V 至+/-75Vdc、单轨中的电源电压为12V 至150V。 我们需要了解您的设计要求、以便告诉您32V/usec 的压摆率足以满足您的应用需求。  

    问题在于 HS 运算放大器具有您需要的压摆率、但它可能不需要应用所需的输出电压摆幅。 我们的精密运算放大器可能满足您的输出电压摆幅要求、但我们可能没有具有更高转换率(>32V/usec)的器件。 因此、我们需要了解您的设计或应用要求。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所以、张先生、在确定您需要什么方面仍然有点困难、  

    需要增益设置和所需的小信号带宽

    2.需要负载

    如果您确实需要+/-75V 电源(或者需要摆幅)和35V/usec 压摆率、这在 TI 产品之外。 我认为具有压摆率的最高电压高速器件的总电源电压约为40V。 较高电压的运算放大器无法支持压摆率。  

    在这个领域中有 Apex Microtechnology 的解决方案、如果您需要一些器件型号、请告诉我、但先回答其他问题。