This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA300:我们是否有任何解决方案可以替代 RT9553A?

Guru**** 2966510 points

Other Parts Discussed in Thread: INA300, INA381, INA223, INA302, INA301, INA303

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/987989/ina300-does-we-have-any-solution-can-replace-rt9553a

器件型号:INA300
主题中讨论的其他器件: INA381、 INA223、 INA302、 INA301、 INA303

大家好、

 我们是否有任何解决方案可以替代 RT9553A?

我使用交叉参考搜索 RT9553A、它显示 INA300结果、但它似乎只支持 OC。

我们还有其他解决方案可以支持 电流/电压感应和保护 IC、如 RT9553A 吗?

感谢团队!  

启丽

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai、

    感谢您深入了解该论坛。  我们只有一个监控总线电压的模拟输出器件、即 INA223。  但是、它没有警报功能。  我们还有其他具有内置比较器的器件、它们可用于过流检测。   INA300的一些替代产品包括 INA301、INA302、INA303和 INA381。  如果您的客户愿意使用数字输出器件、我们提供了多个具有总线电压感应和警报功能的电源监控器。  这里有很多东西可以找到。  除了电压感应之外、还有其他对客户非常重要的特定规格或功能吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    感谢您的回复、让我与客户核实、然后稍后再向您提供反馈。

    启丽