This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA381:未使用的引脚。

Guru**** 2930430 points

Other Parts Discussed in Thread: INA181, INA180, LMP8481, LMP8480

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/987799/ina381-unused-pin

器件型号:INA381
主题中讨论的其他器件:INA181INA180LMP8481LMP8480

大家好、

我应该对未使用的 ALERT 引脚执行什么操作?
打开? 上拉? GND?

如果 ALERTPin 连接到 GND、是否存在任何问题?

此致。
Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、

    感谢您考虑使用德州仪器。   根据数据表、首选连接被上拉至10kΩ Ω 电源。  不过、数据表确实提到比较器具有开漏输出。  因此、将 ALERT 引脚短接至 GND 应该很好、因为 MOSFET 通常具有从栅极到漏极和栅极到源极的高阻抗。 如果触发比较器输出的栅极、则漏极到源极之间会发生短路、这两种短路都处于接地电位。

    由于您不使用比较器、我认为选择另一个器件可能是值得的、因为该功能会增加一些成本。  我在 这里检查了参数表 、发现我们有几个具有类似规格的器件、但比较器成本更低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    非常感谢您的回复。

    您是否推荐了另一款 IQ 超低的器件?
    我认为 INA180和 INA181更好。

    此致。
    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、

    您也可以查看 LMP8480和 LMP8481。  这些器件的 IQ 应更低。