This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA309:PGA309多校准通信

Guru**** 2383590 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA309, MULTI-CAL-SYSTEM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/987537/pga309-pga309-multi-cal-communicate

器件型号:PGA309
主题中讨论的其他器件: Multi-CAL-SYSTEM

降级器、

我在 生产线上使用了多校准系统 PGA309来配置单线接口。 但某些具有自己传感器板的 PGA309将会被配置失败。

硬件正常、如果我与 PGA309板的通信在一对一之前失败、它将被配置为正常。

我的问题是、使用多校准系统一次可以通过单线制接口配置多少个 PGA309。

如果有一些指南文档可供分享、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Leo 您好、

    Multi-Cal-System 基本入门套件或评估实验板模块允许您校准系统上的8个传感器卡。  此入门/实验套件旨在帮助您开始自己的 PGA309传感器硬件/软件开发。  可通过使用额外的 Multi-Cal-Slave PCB 扩展 Multi-Cal-System 以校准其他传感器。 Multi-Cal-Slave 是一个附件板、用于向 Multi-Cal-System 添加8个附加通道。 对于最多64个通道、最多可将7个 Multi-Cal-Slave 板与 Multi-Cal-System 配合使用。  

    如果您在 Multi-Cal 系统上遇到 PGA309通信问题或问题:

    • 请发布 PGA309传感器卡的完整原理图。
    • 另请告知我们这是电压输出4线、电压输出3线还是电流输出传感器配置;并提供 PGA309接口板和 PGA309传感器卡之间连接的图。
    • 还请提供您在本例中使用的预校准文件和模型文件。
      还请在出现问题时提供 PGA309 GUI 界面的快照。

    下面是 PGA309和 PGA309 Multi-Cal 系统的相关文档、您会发现这些文档很有用。

    谢谢、此致、

    Luis

    PGA309器件信息:

    《PGA309用户指南》

    PGA309数据表

     

    PGA309 Multi-CAL_SYSTEM 信息:

    Multi-CAL-SYSTEM 基本入门套件产品页面

    《Multi-Cal-PGA309系统用户指南》

    Multi-Cal-System 评估模块用户指南(修订版 B)

     

    其他 PGA309 Multi-Cal 系统板用户指南:

    Multi-Cal Master 用户指南: SBOU089

    《USB DAQ 平台用户指南》: SBOU056

    Multi-Cal-Cable 用户指南: SBOU092

    《Multi-Cal-Interface 用户指南》: SBOU093

     

    Multi-CAL-Slave 套件信息:

    Multi-Cal-SLAVEKIT Multi-Cal-Slave 电路板

    《Multi-Cal-Slave 评估模块用户指南》: SBOU094

                   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leo、

    我怀疑这个查询与最近发布的一个类似的 E2E 问题相关、此问题涉及并行校准 PGA309传感器卡、同时使用并行或独立的单线 UART 接口与 PGA309传感器测试卡进行通信。

    如果问题与以下帖子无关、请告知我。

    PGA309:可以通过并行模式传输许多 PGA309吗?

    此外、如果您有其他问题、请告诉我、

    谢谢、此致、

    Luis