This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA191:INA191 -限流最大电压?

Guru**** 2977150 points

Other Parts Discussed in Thread: INA191, INA240, INA280, INA290, INA281

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/987875/ina191-ina191---current-limited-max-voltage

器件型号:INA191
主题中讨论的其他器件: INA240、 INA280、 INA290、 INA281

您好!

查看绝对最大额定值部分的 INA191数据表、注意3状态-(3)如果该引脚上的电流限制为5mA、则任何引脚上的输入电压都可能超过所示的电压。

在我的应用中、电流将限制为1mA。  大于此值可能会损坏电路中的其他元件。

共模电压是否可能甚至高于42V?  

如果42V 是所有条件下的最大值。  INA191在整个温度范围(-40至85°C)内是否能够正常工作?

此致、

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roy、您好!

    欢迎来到论坛、感谢您提出这个问题。

    如绝对最大额定值表所示、输入引脚上的最大可承受电压为+42V、整个可承受温度范围为-55°C 至150°C 时也是如此  

    只有当有限流输入电阻器将流入器件的电流保持在5mA 以下时、器件才能承受更高的输入电压。

    希望这一切都有意义。

    最棒的

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    在我的应用中、流经感应电阻器的最大电流被限制在1mA。  远低于5mA 限制。 感测电阻之前有一个限流器电路。  INA191在最坏的情况下、可以很好地防止出现任何高于~1.5mA 的电流。  

    那么,在这种情况下,最大电压是多少?   我只需要45V、 但50V 是理想值。  

    假设您只能指定42V 绝对最大值 (我理解这一点) 、您可以对下面的分压器电路进行评论吗?

    我需要在7uA 至1mA 之间进行测量。   SPICE 仿真似乎表明 INA191将正常工作。  但是、威基"误差分析" 显示、在100uA 时误差超过500%+、这当然是不可接受的。

    谢谢、

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roy、您好!

    我相信、由于器件输入偏置电流(最大1nA)和差分阻抗(4.6 MΩ)、出现了较大的误差。 请参阅下面的仿真、分流电压会由于输入电阻器上的压降而衰减。 数据表中讨论了该误差。 可能会有一些校准、但仍然存在一些超出数据表规格限制的增益误差变化。  

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    好的、 那么有没有方法可以配置 INA191来满足我的需求?   如果串联输入电阻减小并且移除了接地的8Meg 电阻、那么这是否足以使您展示的电路正常工作?

    此致、

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、罗伊、

    您当然可以将电阻器的绝对值从 MΩ Ω 降至 kΩ Ω、但这会增加功率损耗、并且总体增益误差仍会大幅增加。 这是一种可能的电阻分压器组合、可最大限度地降低功率损耗和误差、但仍将输入电压保持在42V 以下。

    另一种选择是移除下拉电阻器、并在 Vcm > 42V 时将器件的输入电流限制在5mA 以下;但是、当 Vcm > 42V 时、器件将不再正常运行、因此无法进行精确测量。 20kΩ、如果每个引脚都有一个20kOhm 的输入电阻器、则50V 时的输入电流最坏情况为50V/μ s = 2.5mA。

    总体而言、您可以使原始电路正常工作、但由于器件的输入差分阻抗限制为4.6 MΩ(+/-20%)、因此必须平衡增益误差与功率损耗。

    您还可以考虑使用额定电压更高的电流感应放大器(例如 INA240、INA290、INA280、INA281)、因此您不必担心这些分压器中的任何一个。

    希望这有道理。

    最棒的

    Peter