This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA216:INA216

Guru**** 2652535 points

Other Parts Discussed in Thread: INA216

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/988052/ina216-ina216

器件型号:INA216

您好、先生、

请提供以下信息:

  1. 根据 INA216数据表第12页、您是否建议使用齐纳二极管来保护瞬态电压高于5.5V 的 INA216?

 

2.请告知是否可以将 Rprotect 和齐纳二极管从位置 A 移至位置 B (靠近 VCM 输入电源)?

在位置发生变化后、保护器件是否仍能为瞬变高于5.5V 的 INA216提供保护?

 

除了串联齐纳二极管和电阻器(如 INA216数据表图22所示)之外、我们是否可以在位置 B 放置 TVS 二极管? TVS 二极管是否有助于实现 高于5.5V 的瞬态保护?

谢谢、Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ian

    • 请参阅此文档以获取示例。
    • 这是可能的、但它是一个好解决方案吗? 我看到您在决定之前必须提出几个问题:
      1. RProtect 是否会消耗比您负担得起的更多功率?
      2. 来自 VCM 的瞬变是否是齐纳二极管应防止的唯一尖峰?

    如果对这两个问题都回答“是”,则位置 B 应该可以。

    此致、Guang