This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4376:输出电流额定值

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA4376

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/988043/opa4376-output-current-rating

器件型号:OPA4376

尊敬的先生/女士:

我们将 opa4376用作电压跟随器电路。 我们提供 Vs = 3.3V、最大输出电压为2.9V。

我们想知道在70°C 温度下、当输出电压= 2.9V 时它可以提供的最大输出电流。

我们已按照 Opra4376数据表中的下表进行操作、但它未提供 Vs=3.3V 时的数据

请尽快答复

谢谢、

Rupesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、该爪形曲线本质上是一个余量图、您要求的条件需要0.4V 余量。 因此、对于标称工艺器件、上面的图中的电压将为2.35V。 对于过程变化和线性保护频带、在上面的图中、将0.25V 与该值相加、并将目标电压设定为2.1V。 25C 曲线明显是非线性的、因此可以肯定返回到15mA 最小值。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Rupesh、

    我想 Michael 已经解释了余量图、这是该部件中 IC 的温度和负载电流。 最大值的最大值 工作温度时、您需要考虑负载条件下的最坏情况。 由于曲线响应不是线性的、因此在将温度和负载电流考虑在内时、您可能会认为更为保守。

    以下是室温下 Vs = 5V 时的典型 Vout 余量数据。  

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首先、我假设您要问的是拉电流-来自 OPA4376输出的电流。 70C Tj 下的典型 OPA4376输出电压与输出电流间的关系将允许大约13mA 的输出电流-请参阅下面的内容。  但是、为了安全起见、在芯片制造过程变化的情况下、您预计在使输出保持低于正电源轨0.4V (Vout = 2.9V、Vs = 3.3V)的同时、拉电流不超过10mA。