This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA149:INA149问题

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: INA149

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/987752/ina149-question-of-ina149

器件型号:INA149

大家好、

我收到了客户的问题。

在 INA149的数据表第17页中,我们可以看到,1V 满量程时的误差约为1.6%。
但对于特定分流电阻器和1欧姆和1安的电流值。
如果我将这两个值都更改为保持满量程始终为1V,那么即使在低电流范围内,误差也是恒定的?

我还有2个需要确认的关于该器件的问题,它是双向的吗?它在高侧和低侧工作吗?

非常感谢您的参与。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zhonghui、

    请在下面找到答案:

    如果您更改 Rs 1欧姆和1A 电流、但满量程电压保持在1V、则只要 Rs 的值 为5欧姆或更低、最大误差将保持1.6%。   否则、您必须将 Rs 与 RC 相配、 以最大程度地减小 CMRR 误差(请参阅下文)。

    此外、如果 Rs 大于50欧姆、增益误差将大于0.02%。  因此、为了减小误差、您必须略微增加 Rs 至 Rs (见下文)。

    RS'=Rs*[380k/(380k-Rs)]

    请记住、下面显示的误差预算计算中的主要误差来自 CMRR -如果在 VCM 处于中间电源(接地)的情况下使用双电源电压(例如+/-15V)、则可以消除该误差、因为它已包含在失调电压中。  

    至于您对 器件是否是双向的以及它是否在高侧和低侧工作的问题、一切取决于您。

    如果您在 Vref=0时使用双电源、则两个问题的答案都是肯定的-见下文。

    但是、如果您使用单电源、则仅当您在1/2 Vref 下使用 Vref (例如 Vref=2.5V、Vs=5V)时、答案为是-请参阅下面的内容。