This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA212:最小可测量电流

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: INA212, INA211, INA190, INA186

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/987722/ina212-minimum-measurable-current

器件型号:INA212
主题中讨论的其他器件: INA211、 INA190、 INA186

大家好、

我们在 设计中使用 INA211/INA212电流感应放大器来测量电流。 当我们尝试进行仿真时  、当电流低于10uA 时、我们没有获得预期的输出。

但是  、当电流  高于1mA 时、我们能够获得适当的输出。 这种行为的原因可能是什么?

我们在数据表中找不到任何与最小可测量电流或最小分流电压相关的信息。 如果我们可以获取相关数据、这会很有帮助。

是否有任何 INA 建议用于测量 uA 范围内的电流?

INA212基准电路下方、经 LTSPICE 仿真、可供您参考。

  

此致、

Anand M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anand、  

    感谢您使用 E2E!

    这种行为的原因是、在尝试测量较小的电流时、有几个误差因素变得更加明显、其中最大的误差因素是电压偏移和输入偏置电流。 请查看 INA212数据表中的这些值:

    首先、除了生成的感测电压外、分流器上还会出现失调电压、并产生成比例的误差量。 这意味着生成的感应电压需要相对于该值足够大、误差是可以接受的、但最终、随着目标信号变小、该误差源将开始主导测量。  

    第二部分 Ib 是在线路上提供的电流、这是运行放大器输入偏置级所需成本的一部分。 进入 放大器负输入 的部分也会通过分流器、因此这会添加到测量电流中。 因此、如果您尝试测量 UAS 10中的电流、我建议您不要使用该器件、原因就在于此。 下面是电流设置的误差曲线在100uA 至100mA 之间的样子:

    对于此幅度的测量、我建议查看 INA190或 INA186。 这些器件具有 nA-PA 范围内的输入偏置电流、更适合此范围的测量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carolus、

    感谢您的快速回复。

    建议的器件对于我们的设计来说似乎是可以的。