This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 正在寻找用于高温单端电源的低成本运算放大器

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27517

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/987609/looking-for-a-low-cost-opamp-for-high-temp-single-ended-supply

主题中讨论的其他器件:UCC27517

我正在寻找一个能够由单端电源供电、并且也能够在高达125C 的温度下运行的良好稳定运算放大器。  放大器需要获取 TLV3701IP 的输出并将其放大到足以驱动 MOSFET 的栅极。  有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    比较器输出数字信号;像 UCC27517 (额定温度为140°C)这样的普通栅极驱动器就足够了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kim、

    栅极电压的范围是多少?所需的上升和下降时间是多少? 最后、总栅极电容是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的低侧驱动器或高侧驱动器是什么意思?  FET 为 DMN6140L 。它说输入 C 为315pf。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、在比较器上、应该如何处理引脚1和5?  保留打开? 接地?  请提供建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    低侧驱动器可控制单个 MOSFET、这正是您想要的。 高侧驱动器是 H 桥的一个组件。

    引脚功能表显示三个 NC 引脚可保持悬空。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     非常感谢您提供有关低侧驱动器的信息。  比较器似乎具有足够的驱动能力来使 FET 栅极饱和、因此无需添加驱动器即可对我进行设置。  感谢你的所有帮助